リンクボール BL型(右ねじタイプ)のレビュー

平均満足度 4.70 (99件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK
THK
489 / 税込 538
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
99件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-02
用途:
田植機と施肥機を繋ぐリンク修理

20年ほど前の田植機がこの部品で直りました。同じ規格の部品が現存していることに感謝です。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
除雪機のHSTレバーリンケージ改修

昨年に型式の古い除雪機を購入して1シーズン使いましたが、HSTミッション接続部のリンケージがただのロッド棒であったため遊びが大きく、シフトレバーのハイ・ロー切り替えがうまく出来ないときがあり困っていましたところ、モノタロウさんでこの商品を見つけ、すぐに注文しました。今シーズン初めにリンケージをこちらに交換しましたところ、無駄な遊びがなくなり、切り替えが思うとおりに出来るようになり、除雪作業がとても快適になりました。去年買ってよかった商品で一番かもしれません。

1人が参考にしています
2024-08-09
用途:
田植機の施肥リンク用
対象商品:
32607687

錆びつき破損した為急きょ購入しました。
翌々日に配達され、田植え作業の日程変更も最小限ですみました。
同じ規格の製品でしたので問題なく組付けできました。

1人が参考にしています
タイヨー 様2024-06-28
用途:
シリンダーの継ぎ手交換
対象商品:
32607671

メーカーから購入するよりも短期間で届くので、ダウンタイムが短くなり助かります。

2024-03-08
用途:
ワゴンR RR-DIのハイトセンサーが折れたので、これでせいさくしました。
対象商品:
32607671

ハイトセンサーのリンケージが部品で見つけられず、リンクボールと全ネジで作成して対応しました。

有限会社セレクト 様2024-11-25
用途:
ヘッドライトレベライザー

純正部品が単品で出なかったのですが交換するのに何の問題もなく使用できました。

菱沼商会 様2023-09-24
用途:
オートバイ修理
対象商品:
32607671

社外バックステップのチェンジシャフトのシフトリンク部分のピロボールが錆びてバラバラになっていたので、ゴムのシールが付いているこのタイプを使ってみました。耐水性に期待します。本体の長さがもう5mm短ければ完璧でしたが、本体端雌ネジの四角部分を削って対応しました。

米山興業 様2024-04-26
用途:
メンテナンス時に
対象商品:
32607696

早速付けましたが、モノもしっかりしていて満足です!
また購入したいと思います。

2022-05-31
用途:
自動車修理
対象商品:
32607671

自動車のハイトセンサーのリンク部がブーツ切れから固着したので全ネジとこのリンクで代用品を製作しました。ボール部分は純正品とおなじTHK製品であり信頼性もあり、安く修理が出来ました。

1人が参考にしています
2022-07-10
用途:
車のレベライザー

車のレベライザーを自作するため購入しました。取り付け後は問題なく使用できています。期待通りでした。

1人が参考にしています
2022-06-27
用途:
乗用草刈り機メンテナンス
対象商品:
32607696

部品の供給が終了した乗用草刈り機の修理に使用しピッタリ合いました。
リンクボールのおねじ部分のナットも同時に注文しましたが終了とのこと
ナットも同時に購入できるようにしてほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。

あおき商会 様2023-02-22
用途:
メンテナンス用に
対象商品:
32607687

通常商品です、こちらは問題なく使用出来る商品ですね。

2022-06-21
用途:
SV08の操作レバーに使用
対象商品:
32607687

SV08操作レバーにガタがあったので交換しました。

2021-11-24
用途:
スタビリンクロッドにて使用
対象商品:
32607705

THKの商品なので安心して使用出来ました。
オリジナルのロッドとの組み合わせですが、調整式にしないのなら右ねじタイプと寸切りで良いと思います。
左ねじタイプとの組み合わせで調整式になります。

1人が参考にしています
2022-02-13
用途:
スタビリンク用に

自作の長さ調節が可能なスタビリンク用に使いました。
長く普通に使えました。代替品としてはつかえそうです。

1人が参考にしています
2021-11-29
用途:
オートバイのシフトリンケージ自作
対象商品:
32607671

もっと安いのありましたが、しっかりしてるものが欲しくてこれをチョイスしました。しっかりしてます。シフトのガタが激減してご機嫌なフィールになりました。

2022-03-06
用途:
自作スタビリンク
対象商品:
32607705

自作でスタビライザーのリンクを作るために購入しました。

1人が参考にしています
装飾工房H.P.L.I 様2021-01-28
用途:
保全用
対象商品:
32607705

良い動きをしますので随時こちらの商品に入れ替えを行っております。価格もお手頃で良いです。

2020-10-08
用途:
自動車整備
対象商品:
32607696

車高調用スタビリンクにガタが出ていたため交換用に購入しました。まったく問題ありません。

2人が参考にしています
2021-06-07
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
32607687

デュトロのシフトセレクトケーブルのジョイントブーツ破れ修理に
これを使いました。純正ケーブルASSYだと¥24090。