動力用押し釦開閉器 防浸形のレビュー

平均満足度 4.61 (54件のレビュー)
商品レビューを投稿する
動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ
モノタロウ
5,298 / 税込 5,828
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。 【用途】主として電動機の始動停止の手動制御用
54件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
伊藤商店 様2025-11-26
用途:
古い機械の新規配線引きの途中に付けました

とても安心感のある良い商品だと思います。
配線はプロの電気工事士にしてもらいました

2023-10-30
用途:
農業用揚水ポンプのON/OFFに
対象商品:
32620384

サイズ、容量共に最適で、防塵性能も良好です。何より安くてたすかります。精米機、換気扇にも取り付けました。

3人が参考にしています
2023-06-09
用途:
旧式機械のメンテナンス
対象商品:
32620384

稼働頻度は低い、旧式機械の交換用に購入。年に数回しか使用しないので、NB製品でなくても十分に利用できる。防水パットの交換部品を10年単位で扱っていただくことを期待します

2023-05-04
用途:
機械のスイッチ交換時
対象商品:
32620384

古いスイッチ本体が漏電したため
今回の商品は水が入らないようになっているので
大丈夫だと思います

2022-11-13
用途:
漁船海水ポンプのスイッチに

船のポンプスイッチ壊れたのでこちらの商品を購入しました。問題なく動作しております。
つけて間もないので耐久性はわかりませんが満足しております。またラバー部が別売されてるのもいい点だと思います。

2022-06-29
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
32620384

移動式動力機械のリモコンスイッチとしていろんな場面で使用されているスイッチです。
防浸・防塵性能に優れているスイッチだと思います。
ダ○ナ製のスイッチと比べても、なんら劣る点はありません。
このスイッチの特徴として、防浸・防塵性を良くするために、下側2本配線になっていること。
非常にすぐれた機能だとは思いますが、如何せん配線がやりにくい!
下側2本の配線のうち、1本はすぐ近くの下側に短く取付。
1本は長く配線して上側まで持っていかなければなりません。
狭いスイッチ内で上下6本の線を全部長さを調整して押し込めて配線するのは少し慣れが必要です。
いつも3.5sqの3芯配線ですが、いまだに時々長さの失敗をすることがあります。

1人が参考にしています
2022-06-23
用途:
ポンプのスイッチに使用
対象商品:
32620384

送水ポンプの中間スイッチに使用。ボタン部の防水処理がされており、安心して使用できる。ON/OFFのクリック感もしっかりあってよい。

ケイズコミュニケーション 様2022-02-25
用途:
屋外照明のON/OFF
対象商品:
32620384

希望のものとして満足。不具合点は全くなし。問題なし、

有限会社ナラブ電気 様2022-02-12
用途:
園芸資材の生産の機械の電源入切に使用する。
対象商品:
32620384

ホコリになる現場なので電源入切りがスムーズにできるので重宝です。

2021-09-26
用途:
高圧洗浄機の動力用スイッチとして
対象商品:
32620384

電源側、負荷側ともに下側2ヶ所にあるので、防水性に優れていると思います。
この手の商品は、上下方向に電線を入れるタイプが多いので、とても良い商品だと思います。また、別売りでスイッチ部の防水ゴムを購入できる点も◎

2021-11-26
用途:
船のスイッチ
対象商品:
32620384

ねじ部分にゴムパッキンがしっかりしていて防水性に期待しています。

ケーサヴール 様2021-04-18
用途:
粉ふるい
対象商品:
32620384

以前の元から付いていたのは
粉対策の無いスィッチで
水分を含んだ粉が付着して、漏電したので
交換しました、良い商品かと思います

2021-03-30
用途:
機械の補修
対象商品:
32620384

水けのある場所で使用するので。防浸形で。ないと使えない為、重宝しています。

2020-11-28
用途:
自宅の車庫にLED照明をつけた際に使用
対象商品:
32620384

作りはしっかりしていて防水性及び耐久性が有りそう。押し釦の箇所の専用替えシリコーンシートが別売されているのも良いと思います。

システム電工 様2020-10-27
用途:
水中ポンプのON・OFF用
対象商品:
32620384

少し蒸気が発生する場所での使用なので防浸形にしましたがまだ時間がたってないので
効果は解りませんが少し様子を見てみようと思います。

2020-10-24
用途:
農機具の修理部品として
対象商品:
32620384

グレンコンテナのコントローラーが不良となり、交換部品がかなり高価なため、モーター直結配線に変更するため購入しました。
スイッチ感覚も良好で、必要にして十分です。

Freddo 様2020-07-12
用途:
昇降盤
対象商品:
32620384

埃が入りやすい場所のスイッチなので、
従来のはダメになり、こちらを探し求めて購入しました。大満足です。

株式会社木下工務所 様2020-08-01
用途:
ベルコンのスイッチ
対象商品:
32620384

防水でコンパクトで狭い場所で使用しやすい。又濡れたゴム
手袋で使用できる

2020-04-19
用途:
ベルトコンベア起動用として
対象商品:
32620384

屋外防水で、使いやすいタイプです。他社製品でも屋外用は少ないので助かります。

2020-04-12
用途:
屋外投光器電源スイッチ用
対象商品:
32620384

今まで使用していたので時に問題なし、外部保護のほか内部保護があればさらに良し。