動力用押し釦開閉器 防浸形のレビュー
- 用途:
- 機械の修理
- 対象商品:
- 32620384
ダイナのDKWの代替品として購入。
まったく同じに感じるけど、価格が安いのは何故だろう?
上側(ONの方)の配線が非常にやりにくいのですが、
(下も少しやりにくい)下からの2本出し配線が必要なので使用しています。
防水機能は有り難いです。
フタの四つ角の止めネジは、錆びたり舐めたりした場合プライヤーやネジザウルスが使用できないので、飛び出していた方が有り難いですね。
接触不良は、他の動力開閉器に比べて起こりにくいと思います。
- 用途:
- ビルジポンプの始動スイッチとして
- 対象商品:
- 32620384
波のかかる船舶の上で使用するので、防水効果にきたいしています。外装もしっかりしていて、リピートしたいと思っています。
- 用途:
- 船のウインチモーターのオンオフに使ってます。
- 対象商品:
- 32620384
配線が太くて中々入れにくかったのですが、その分防水性は期待出来るかと思われます。価格もお手頃で満足しています。
- 用途:
- 漁船のネットローラーやポンプなどの電源スイッチ
- 対象商品:
- 32620384
低価格で非常に助かりますが、本体固定ネジが内部にあるために配線をした状態でのネジとめがやりにくい
- 用途:
- 動力のモーターポンプに
- 対象商品:
- 32620384
思ったよりも箱の中身が小さくて、キャプタイヤケーブル3.5sq4芯を使用するには四苦八苦しました。思ったよりもスイッチが小さく、シリコンのカバーも薄い感じがしたので、交換用のパッキンとシリコンのカバーがあると嬉しいかもですね
- 用途:
- 作業用機器のスイッチ
- 対象商品:
- 32620384
レンガ切断機や油圧ポンプユニットに使用しました。防水、防塵なので水が掛かったり、粉塵が多い所での機器に取り付けました。今のところ問題なく使えているので、このまま接触不良や漏電等がなければと良い考えております。ただ、ボタンのゴムのカバーはそのうちに破れると思いますが、交換部品があれば良いなと思っています。
- 用途:
- 食品機器のON/OFF
- 対象商品:
- 32620384
使いやすく
設置もしやすいです。
これまで3~4個取り替えてます。
現在も在庫に2ヶ車に積んでいます。
- 用途:
- 海水ポンプのスイッチ。
- 対象商品:
- 32620384
使用した結果は良かったのですが、1年ほど過ぎた頃からパッキンが外に飛び出したことが残念でした。最初にパッキンにコーキングを薄く塗ったらいいと思います。
- 用途:
- 販売の機械につける
- 対象商品:
- 32620384
コンパクトで防浸機能がよい。 将来的にブレーカー一体型もほしい。 販売面ではせめて10ヶくらいでディスカウントがほしい。
- 用途:
- 大型機械に
- 対象商品:
- 32620384
大型機械に付属させた動力で動く機器のスイッチとして使用していますが、壁に取り付けないで使用していますので、壁固定用の穴を毎回ふさぐ作業があり
裏面穴無しがあれば良いです。
- 用途:
- ポンプの入切
- 対象商品:
- 32620384
太さ2.0のコードでぴったりでした。
ゴムパッキンは劣化の可能性があるので、柱等への取付用ネジはケースの外側に付けて欲しい。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
今後の商品改良の参考にさせて頂きたいと思います。