動力用押し釦開閉器のレビュー

平均満足度 4.75 (65件のレビュー)
商品レビューを投稿する
動力用押し釦開閉器 モノタロウ
モノタロウ
1,898 / 税込 2,088
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。 【用途】主として電動機の始動停止の手動制御用
65件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-08-26
用途:
三相200Vコンプレッサーのスイッチに
対象商品:
32620375

三相200Vコンプレッサーの電源スイッチに使用しました。
小ぶりで何処にでも設置しやすい大きさです。
押した感じもしっかりしてます。
この値段で買えるのも助かります。

2018-10-17
用途:
高速カッターのスイッチ
対象商品:
32620375

オリジナルのスイッチが壊れてから何度も交換しているが、すぐ壊れるので今回これを採用。取付けから3か月経つが今のところ問題なく快調。

ジョイクラフト 様2018-09-27
用途:
帯鋸の起動スイッチ
対象商品:
32620375

スムーズに開閉できて満足。既存の開閉器のネジ穴と位置がちがい、取り付けに苦労した。

2018-09-03
用途:
ベルトサンダーをスタンドに据えて使う際のオンオフに
対象商品:
32620375

逆さになったベルトサンダーのスイッチはとても使いずらい。このスイッチでオンオフするようになって快適。操作感も良い。

2018-08-20
用途:
200三相スイッチ
対象商品:
32620375

コンパクトで開閉作業も手で開けられ中が確認でき大変重宝しています。

株式会社不二機械 様2018-03-09
用途:
機械修理の部品
対象商品:
32620375

安いなぁ~。
大〇製作所のコピーだと思いますが、十分使用できますね。
これで顧客の機械修理をしようとは思いませんが(失礼ですしね。)自分用に使用するには十分です。
男前は(値段的に)いい商品を出していますね。

株式会社喜田アイデイア 様2018-05-17
用途:
篩のスイッチ用
対象商品:
32620375

極普通だがサイズがコンパクトで良い。許容温度がもっと広ければもっと良い!

2018-08-17
用途:
木工機械の増設スイッチとして
対象商品:
32620375

見た目・使用感共にメーカー品と遜色ない上に安価ということで
満足しております。

2018-08-15
用途:
乾燥施設
対象商品:
32620375

問題なく、使用できます。屋内での耐久性も良い!!!!

2017-11-26
用途:
機械電源の修理
対象商品:
32620375

当方中古機械の修理販売業です。スイッチが調子悪くてもそのまま使用している方がいます。そのような機械を仕入れてきた場合には、こちらのスイッチと交換し、販売します。特に問題なく使用しています。

2017-08-09
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
32620375

日本メーカーのOEM製とのことですので、信頼できると思います。今のところトラブルはありません。

ファーム保坂 様2017-09-29
用途:
籾摺り機をモーターに変えたためのスイッチとして購入
対象商品:
32620375

特に動作上の問題なく他社に比べ値段が安くて安心してます

2024-04-27
用途:
畜養搬送設備の駆動系統
対象商品:
32620375

20年以上前の春日電機製の押しボタンが、さすがに具合悪くなってきたので互換検討のため試しに買ってみました。
この手のスイッチは内部で2sq4芯2本をどう取り回すかが肝なのに、内部の配置が見えないので試しに買ってみるしかありません。
そして、モノタロウブランドにするなら、ボックスアースは内部で処理出来るように工夫してほしかったですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2017-06-30
用途:
修理用
対象商品:
32620375

商品的には問題なしです。この商品の5馬力用も欲しい。

2016-07-02
用途:
機械メンテナンス用
対象商品:
32620375

モノタロウブランドではあるが、紙箱には製造元:大日製作所と記載があった。実際寸法等比較してみると大日製作所のDK233そのものである。DK233より価格は安く即納品、しかもモノタロウブランドなので、15%offの日に購入すれば更に安く購入できるので大変満足している。

1人が参考にしています
2014-12-11
用途:
200Vの配線で使用
対象商品:
32620375

この値段でスイッチが購入出来て喜んでいます。屋内で使うので、これで十分です。

2015-10-15
用途:
コンプレッサーのスイッチ
対象商品:
32620375

価格相応満足です!

2017-08-12
用途:
工作機械のスイッチ
対象商品:
32620375

想像していたものより、少し小さく圧着端子をワンサイズダウンしました。

TOTALREPAIR T-TEC 様2016-06-14
用途:
作業機械のメイン電源スイッチとして
対象商品:
32620375

値段が安く普通に使用しています。

有限会社エ.フォト 様2013-01-12
用途:
いつもリピートでこうにゅうしてます。
対象商品:
32620375

コスト、商品性も総合的に何も問題はありません、単価も安くて
納期も早くて凄く満足しています。
種類も多くて少し迷いましたが現状は満足です。

1人が参考にしています