小型ボールバルブ 両内ネジ型のレビュー

平均満足度 3.13 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小型ボールバルブ 両内ネジ型 モノタロウ
モノタロウ
999 / 税込 1,099
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。 【用途】コンプレッサー等の空圧機器に
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-09
用途:
配管工事

価格が安いので、ちょっとしたところに利用でき便利です。
ただ、耐久性はこれからになるので、時間をおかないとどこまで保つか不明です。

2024-07-30
用途:
エアー配管用バルブとして
対象商品:
08206064

特に問題なく取り付けられました。途中でエアモレした場合の緊急に止めるように取付ました。エアモレもなくなくコックの可動も特に問題ないです。長持ちするかは、これからです。

2024-07-30
用途:
エアー配管用バルブとして
対象商品:
08206064

特に問題なく取り付けられました。途中でエアモレした場合の緊急に止めるように取付ました。エアモレもなくなくコックの可動も特に問題ないです。長持ちするかは、これからです。

2020-01-24
用途:
水配管
対象商品:
08206046

安価な割に本体もレバーも丈夫で、特にレバーは具合よく冬季にグローブをしての開閉もスムーズに出来ます。

2023-03-13
用途:
バルブの水漏れ修理

安価でいいですが、本体の六角部分が薄く回しにくそうで施工しにくいです。ハンドルが脱着しにくそうで不便です。

1人が参考にしています
2015-06-23
用途:
エアーホースの開閉
対象商品:
08206064

以前から類似品を使用しているが、従来品と遜色のなく使用している。

UBS研究所 石崎 様2020-09-28
用途:
エアタンクのバルブ
対象商品:
08206064

他コメントにもありますが、この商品はエア漏れします。
交換して頂きましたが交換品も同様です。
バルブボディーとカプラ座金の接着剤(シーラー)の品質が悪く、隙間ができているようです。
今回は、エポキシ系接着剤で処置し利用可能となりました。
以上

1人が参考にしています
2019-03-17
用途:
コックとして使用
対象商品:
08206046

レバーに遊びと言うか、ガタがあるのが個人的には気になります
もう少ししっかりした作りにもできそうな感じもします
なので『やや不満』でも金額なりの出来なので妥協します

株式会社 試作工房 電 様2017-06-12
用途:
工場
対象商品:
08206064

4つ購入ですが、半数がエアー漏れした。
こちらでシールを作って使っているので使えてます。
安いのでしょうがないのかもしれません、
ちょっと不満ですね。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

PianoHair 様2012-11-14
用途:
炭酸ガスの切り替え
対象商品:
08206046

エースのボールバルブよりも、レバーが小さく、開閉が硬いので、比べるとマイナスです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見まことにありがとうございます。

2012-04-15
用途:
離型剤タンクにエアー注入
対象商品:
08206064

良好に使用中

2014-10-22
用途:
圧力計の取り付け
対象商品:
08206064

小型タイプで両内ネジは少ない。

2011-02-08
用途:
Co2ガスの切り替えに使用
対象商品:
08206064

ONからOFFにレバーをヒネル時(ネジ穴から覗くと)ボールに穴が開いている部分が、シール部分に ひっかる

2010-07-09
用途:
ガスの調整に使用
対象商品:
08206046

コックの取っ手と本体の接合が弱く、少しの力で折れました。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
商品の不良であれば、返品交換させていただきます。
よろしくお願いします。

2008-01-23
用途:
機器の液体止めバルブ
対象商品:
08206046

レバーの色の高級感を出してほしい。

MonotaROからの回答

ユーザー様の貴重なご意見 改善要綱として挙げさせていただきます。