小型ボールバルブ 外・内ネジ型のレビュー
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
【用途】コンプレッサー等の空圧機器に
2019-01-18
- 用途:
- 配管バルブ
- 対象商品:
- 08206107
樹脂製のコックであるため、やや強い力で根元部で折れ容易に破損する。少し高くても金属製のコックの物の方を選ばれることをお勧めする。
1人が参考にしています
2018-09-12
- 用途:
- コンプレッサー のドレンとして使用
- 対象商品:
- 32621671
家庭用コンプレッサー のドレンとして使用しました。ネジを回して水を抜くのが煩わしかったのですが、本品を使用すれば、90°捻るだけです。
2018-06-13
- 用途:
- エア回路の開閉
- 対象商品:
- 08206107
手で開閉するオレンジの部分が割れて開閉ができなくなります。
複数、購入し使用していますが、時間が経つと全数破損します。
オレンジの部品だけ、補修部品として、供給してください。
4人が参考にしています
2016-03-10
- 用途:
- コンプレッサーのエアバルブON・OFF
- 対象商品:
- 32621671
ミニコンプレッサーでの作業時にON・OFFスイッチとして使ってます、
小さくガサバラない、使いやすさ問題ありません、漏れ等も今のところありません。
1人が参考にしています
2015-07-24
- 用途:
- 炭酸ガス配管として
- 対象商品:
- 08206107
1/4インチのPT⇔PF(内)のニップルの代用として購入しました。
ニップルにおまけでバルブが付いてきた様な感じです。
1/2インチの同様の物が欲しいこのごろです。
2人が参考にしています
アート電業社 様2014-09-29
- 用途:
- 自作の配管ジグ
- 対象商品:
- 08206107
樹脂のレバーが数回の使用ですぐに壊れました。
安物買いの銭失いになってしまいました。
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はお手数をおかけしております。
差支えございませんでしたら、ご使用環境を詳しくお教え頂けると幸いです。
2013-12-24
- 用途:
- 農業
- 対象商品:
- 08206107
ハンドルの樹脂が、畑でどこまで保つか?水用のインチ ハンドバルブは樹脂がすぐ劣化した。
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
使用環境により、異なりますので、分かりかねます。
申し訳ありません。
GLORIA旭営業所 様2012-01-11
- 用途:
- 炭酸ガス3mp程度の圧で使用
- 対象商品:
- 08206107
今まで50個程度購入使用しましたが1年程度の使用で殆どのバルブでコックの根元から漏れが確認してます。もう少し耐久性のある商品を開発してほしい
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございません。
今後の商品改良の参考にさせて頂きたいと思います。