MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)のレビュー
- 用途:
- キッチンの棚の材料として..
- 対象商品:
- 37570066
このサイズ(3650mm)が送料無料(\3,000以上)で届くのはとても嬉しかったです!! また購入します!!!
- 用途:
- 自家製2輪フロントフォークオーバーホール使用
- 対象商品:
- 37569971
ステンレスパイプで強度等を考慮して購入。2輪ショップにフロントフォークOHを依頼すると2~4万円ですが、一度自分でオーバーホール経験をしたくて自家製専用工具作成。パイプ強度は問題なく楽々OHができました。
- 用途:
- タオルハンガー的な物のパイプに
- 対象商品:
- 37569953
品物は満足ですが、よく在庫切れになってますので
やや不満とさせて頂きました。
誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- パイプ切断
- 対象商品:
- 32624681
所定の長さ(1.7m)に切断した。窓の内格子(自作)として使用。
板厚1.2mmを選んだのでパイプ長手方向の中央部を持って力を
加えてもしなりが少なく、十分な強度があった。
- 用途:
- クローゼット用
配送に少し不安を感じていましたが、
特に、問題なく届きました。
ブラケットだけしかなかったので、
パイプも始まり便利になりました。
- 用途:
- タオル掛け、カーテンレール
- 対象商品:
- 33532624
1m程度のタオル掛けに使用するには十分な強度でしたが、2.5mのカーテンレールの代わりとしてはたわみが気になります。中間に通しブラケットを入れることで対応しました。
- 用途:
- 押し入れにハンガーバーを設置
- 対象商品:
- 37570041
以前はモリ工業のオールステンレスパイプを使用しました。今回は、ステンレス巻タイプを使用しましたが、カットの時に巻いてあるステンレスのバリが鋭くパイプ端にカバーをかぶせるのにやすりをかけました。
- 用途:
- 壁面の物掛として使用
- 対象商品:
- 32624681
商品については問題ありません。
しいて言えば、表面を覆うステンレスの厚みが薄いかなとも感じますが
価格との兼ね合いもあり、相応のものと思います。
後述の件とも関係しますが、強くぶつけると、容易に傷がつきはがれてしまう厚さのようです。
(商品説明に、被膜の肉厚もあると良いと思います。)
商品は一本ずつ薄いビニールでくるまれていましたが、
配送途中でぶつけたのか、一部に1センチ未満ではありますが、
傷がつきステンレスのはがれている部分がありました。
(設置段階で気がついたのでそのまま使用しましたが、おそらくこの部分から錆が出ると思います。)
梱包は、両端および中央部に幅30センチほどのエアキャップが巻かれた状態でした。
(注文は直径32㎜×長さ3650㎜を二本)
できれば、すべての長さに渡り、エアキャップでの梱包をお願いしたいところです。