単車タフター ボディカバーのレビュー

平均満足度3.03(33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単車タフター ボディカバー ユニカー工業
ユニカー工業
単車タフター ボディカバー
0/税込0

手軽に使えるベーシックタイプのボディカバーです。とても軽くて扱い易い入門用に最適なボディカバーです。前部に鍵穴がついています。前カゴ付きやリアBOX付きの車は1~2サイズ大きめのものをお選び下さい。

33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 32629177
2016-07-09
用途: バイクのボデーカバーとして

価格が安かったので購入、生地が少し柔らかめでしたが結構持ちました。

対象商品 : 32629186
2016-03-14
用途: バイクカバー
自動車・二輪車・自転車関連業

もっと安いのがホームセンターにあって残念でした。別にコレじゃなくても・・・

対象商品 : 32629186
2014-03-03
用途: バイクのカバー

さすがにバイク用だけあって、ミラーの入るとこもありJOGにぴったりでした。
フロントタイヤにU字ロックをカバー越しにはめれるようにリングがついているので、使いやすいし風にも飛ばされることなく安心です。
カバーの真ん中の下に紐がついていて縛るようになっているのですが、紐ではなくもう少し暗い場所でも簡単に止めれるように、マジックテープか何かにしてあればもっと使いやすいと思います。
厚みの方は値段相応だと思いますが、定価でこの値段なら絶対買いません。

1が参考にしています
対象商品 : 32629204
2014-04-23
用途: 原付(カブ)のカバー
魁コンサルティングサービス

生地がうすいので風になびき飛ばされそうな感じです。
下に結ぶ紐がありますが、面倒なので私はその紐にU字ボルト括りつけ、おもりにしています。
今回、カブ用に購入したのですが、フロントバスケットとリアボックスあるのでLLサイズで丁度ぴったりでした。

対象商品 : 32629204
2013-12-08
用途: バイク・自転車のカバーとして。

薄くて軽い、やや弱い。もう少し地厚な方が良い。撥水性は良い方だと思う。

対象商品 : 32629195
2013-10-03
用途: ほこり、紫外線避け
飲食業

スズキ・アドレス 125cc を使用しています。バイクは屋外に駐車するので、寒くなってくると夜露が降りてくるのでその対策には必須。シールドを装備しているので紫外線焼けも気になります。素材も柔らかく簡単に小さくたためるので、前カゴにたたんで入れて常に携行しており、勤務先での駐車時を含めて年中大活躍しています。それにもかかわらず、耐久性抜群で、間違いなく1年は使用できます。鹿よりかなり安く購入できる上に、長持ちするので申し訳ないという気持ちです。ちなみに、BOXも装備していますが、Lサイズであれば問題なく使用できる大きさです。

対象商品 : 32629195
2013-10-01
用途: ビジネスバイクの保管(屋根付き駐輪場)

薄手です。屋根付きの駐輪場で、ホコリよけとイタズラ防止に使っている分には、妥当な水準だと思います。屋根や壁が全くない場所で使うには、少々頼りないかもしれません。

紐は、結びやすく、ほどけにくい点は良いと思うのですが、ちょっと取り回ししにくいです。カバーを掛けてから、向こう側の紐をつかむためにエンジンの下に手を伸ばすのが少々厄介かな、と。何か上手い方法は無いものでしょうかね。

対象商品 : 32629204
2013-08-25
用途: バイクの保護
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

薄いのは金額なりかなと思いますが 価格が安い分頻繁に取りかえれるので良いです 水はじきは思っているよりも良いです 改良点としては下の留める部分がむすぶ紐ではなく ワンタッチ金具などがついていれば軽くても風で浮き上がらないし簡単になるので有難いです

対象商品 : 32629204
2014-03-05
用途: ビッグバイク用

数個購入しましたが、昔の物は生地が厚く頑丈でしたが、途中からピラピラの物に変わりました。最初の厚い物にして戻してほしいですね。

対象商品 : 32629204
2013-03-12
用途: 車体の保護

MC26に被せています。価格が安いので、取り合えずで買いました。使用期間が短いので耐久性は判りませんが、今のところは黄砂から保護できています。

対象商品 : 32629186
2014-03-11
用途: バイクカバー?

ポリエステル100%で超薄くて、風が吹くとパリパリ音が鳴ります。
百均に売ってる自転車カバーより酷いです。
ゴミ袋がそのまま、バイクカバーになった感じです!
このメーカーの商品は二度と買いません。

対象商品 : 32629204
2014-08-02
用途: バイクに被せる

正直あの価格あの品物は無いかなと…

対象商品 : 32629204
2013-11-15
用途: バイクのカバー
建設業・工事業

バイクのカバーとしては生地が薄いけど価格相応だと思います。
ヒモで縛るのが面倒なので、使用頻度の高い人にはおススメできませんが・・・。
この価格でワンタッチであれば良い製品なんですけど。

対象商品 : 32629186
2013-11-06
用途: オートバイの屋外保管

使用後半年も持ちませんでした。
サイズは、商品説明にスーパーカブ50 70 90(カゴ、ボックス付)とありますが、小さくタイヤが半分隠れない程度の大きさでした。
生地はかなり薄いです。(値段なり)
耐久性は・・・半年も持たずに裂けました。
生地が耐熱性は有るようですが、使用しているうちに少し堅くなり先日一気に裂けて、使い物にならなくなりました。残念です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 32629177
2013-10-18
用途: 外置きスクーター用カバー

スズキのスクーター(カゴなし)にSサイズがジャストフィット。品質に関しては、参考価格4,300円レベルを期待し過ぎると、ペラペラすぎて残念な感じだが、販売価格1,200円程度に見合った商品ではないかと思う。

対象商品 : 32629195
2011-11-10
用途: バイクのカバー

今まで使っていたのが風雨で破けてしまったので、急遽購入しました。
届いてみたら……今までと同じもの。
1~2年はもつと思いますので、破れたらまた買おうかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32629195
2013-06-10
用途: バイクに使用

サイズが難しい。SRX600には全長が少し短いですが、何とか使用できました。

対象商品 : 32629186
2013-05-14
用途: オートバイの保管

商品説明にMサイズはスーパーカブ50 70 90(カゴ、ボックス付)とありましたのでメイト用に購入、長さはOKですが高さがカゴ、ボックス付では全然足りずダメでした。
カバーとしては生地は薄いですが、値段の考えると燃えにくい生地を使用しているので良いかと思います。

対象商品 : 32629186
2013-02-08
用途: 自宅にあるバイクの保護
飲食業

長女が出産のため乗らなくなったバイクを自宅に引き取りました。私専用のバイクはすでにあり、このバイクは使用頻度が少ないため、ホコリ、紫外線からの保護のために購入。以前から、モノタロウで車(メルセデス・ステーションワゴン)のカバー、バイクカバーも購入しているので、迷わずに購入しました。野ざらし、陽ざらしのため耐用年数は1年から1年半ですが、通常のカーショップでの購入金額から見ればウソみたいな廉価のため何の不満もありません。他のメーカー製品は試したことありませんが、気に入っているので次もまた購入します。

2が参考にしています
対象商品 : 32629195
2013-03-31
用途: バイク

小売価格と値段の差があったので購入しましたが、シート生地が薄く、元の小売価格設定自体に疑問を感じます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。