スイスグリップドライバーマイナスのレビュー
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
有限会社アスコ通信特機 様2023-10-30
- 用途:
- 気イサナ機械部品の分解
- 対象商品:
- 32630035
先端部分に別金属のチップが埋め込まれているようですね。
無理に回しても曲がる事は無いです。
グリップが手になじみ握りやすく滑らないので疲れません。
先端部分が少し丸くなっていますがもう少し角があっても良いかなと思います。
2017-03-30
- 用途:
- 修理作業
- 対象商品:
- 32630035
このドライバーは半年近く使用していますが、非常に良いと思います
先端まで幅が同一です。又途中までそれなりの厚みがあり、先端2mm程が薄くなっています。現在破損、ねじれもありません
お勧めはNO3より大きいドライバーはお勧めです
1人が参考にしています
2015-05-19
- 用途:
- ミシンの修理作業
- 対象商品:
- 32630062
前回、先端の問題ありと投稿しましたが、私の工具を、他の素人が使用して、先端を痛めていました
このドライバーの良いところ、国産と違い先端からの巾が一定である(国産は途中より広い)
故、芋ネジなどに対応が良い
先端が国産より薄い
先端の角が、若干丸みがあり、若干の斜めよりの場所よりの作業ができる
先端が、粘り、の状態が固すぎず、柔ら過ぎづ
以前、イタリア製(F1メーカー純正仕様)も使用しましたが,PBの方が良いみたいです
5人が参考にしています
ソノダ企画 様2015-01-20
- 用途:
- 修理作業
- 対象商品:
- 32630062
普通の国産マイナスドライバーの2~3倍の価格であり,PBのブランドを信頼して購入しました
修理の折、数度しか使用していないのに、先端がねじれてしまいました
残念です
私は、修理は40年近く行っており、ドライバーの扱いはなれておりますが、価格の信頼と,PBのブランドにがっかりです
他にもう1本PBを購入しておりますが、状況を後日報告します
5人が参考にしています
藤原鉄工所 様2013-06-15
- 用途:
- キャブレターの分解整備
- 対象商品:
- 32630062
ジェツト類の取り外し使用してます。
国産の物にない先端の形状がジェツト類の取り外しを容易にします。オススメです。
もう少し大きいサイズの物も取り扱ってほしいです
2人が参考にしています
2013-04-15
- 用途:
- オートバイ キャブレター調整
- 対象商品:
- 32630062
メインジェット等の交換時にドライバー先端がパーツを傷めにくい形状となっている。通常ドライーバーに比べ、多少高く感じるがお奨めできる。
2人が参考にしています