【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ5mmのレビュー
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
【用途】厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
2023-01-19
- 用途:
- バイク整備作業
- 対象商品:
- 32676594
5mm厚のステンレス板となります。切り出し切断方法によっては歪みが出る場合がありますが、今回、50×200mmサイズで購入いたしましたが全く歪みは見られませんでした。
2021-12-13
- 用途:
- 部品加工
端が捻れていて使い物になりませんでした。加工して磨く予定ではありましたが,最初がこれだと加工も難しく,残念ですが他製品に買い換えます。
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
2020-12-04
- 用途:
- ベルトサンダーの台座
- 対象商品:
- 32676761
シャー切断のダレが嫌で、この鋸切断の板を選びました。
特に問題ありません。
酸化膜ありで、使い方によっては表面を研磨する必要があります。
1人が参考にしています
2019-03-01
- 用途:
- 試作用
- 対象商品:
- 32676567
バリなどあっても寸法がある程度合っていればいいかなと思い注文しましたが、
届いた物の角が丸い...
素人さんが加工しているのかな?
2人が参考にしています
2018-03-24
- 用途:
- 洗濯機の敷物
- 対象商品:
- 32676664
クッションフロアに洗濯機を置いてますが、振動と凹み対策に使用してます。FRPの2mm厚シートを置き、その上に置いています。振動も収まり、良い感じです。角が立っているので面取りしてから使用しています。作業時には軍手は必須ですね。梱包はあっさりしたもので、段ボールから角が飛び出していました。よそ様の荷物にダメージを与えていないか心配でした。
大同紙工印刷株式会社 様2020-06-22
- 用途:
- 機械パーツ作成
- 対象商品:
- 32676585
寸法公差が0~+2と書いてあるのにマイナス公差
切断面はまっすぐだが、板自体がねじれており使い物にならない。
鋸切断品なので切断面が汚いのは許容範囲。
加工できないのであれば設定してほしくない。
1人が参考にしています