【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmmのレビュー

平均満足度 4.10 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm ノーブランド
ノーブランド
2,998 / 税込 3,298
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。 【用途】機械部品、ボルト、ナット等
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-29
用途:
ベアリングの中へ入れ回転軸として使用
対象商品:
32696657

切り口がバリもなくきれいなので、引っかかる事なく入ったので満足できた

2022-07-02
用途:
スライドソー自作のため
対象商品:
32696675

手持ちの丸ノコを使用して、スライドソーのスライドレールとして使用。
リニア軸受けとのマッチングもよく、また寸法も2本の長さも殆ど一致して、カット部の面取りもされていて、問題なく、完成度の高い、スライドソーを完成させることができました。

2人が参考にしています
2021-10-01
用途:
展示
対象商品:
32696623

短いサイズでしたが希望のサイズを指定できて良かったです。

2020-04-30
用途:
門扉の落し棒制作
対象商品:
32696632

このような素材を必要な長さだけ入手できるのは、無駄が無く、とてもありがたい。表面は綺麗でしたが、切り口はバンドソー切断と表記されているので、その通り少し斜めになっていますが、切断、切削、面取り加工や曲げ加工は、できるので全く問題ありませんでした。
1ミリ単位で注文できますが、切り口の仕上げの事を考えて、直径にもよりますが、径が大きいほど、少し長めに注文した方が良いと思います。

2020-12-23
用途:
家具の制作に使用
対象商品:
32696702

品質問題ありません。長さも丁度良いサイズで価格も安く重宝しています。

2020-02-18
用途:
グライダーのかんざし
対象商品:
32696657

切り口が切りっ放しで修正がいりますが、強度等は十分です

2018-10-17
用途:
曲げ加工でフックとして使用
対象商品:
32696632

定尺商品だと、どうしても端材が出て、無駄になるが、サイズ指定が出来るので、無駄が出ず、経済的・効率的で助かっています。

2018-05-24
用途:
メンテナンス
対象商品:
32696614

バリ処理が残っており、研磨してから使用しめした。次回は期待しています。

1人が参考にしています
株式会社アイキョー 様2018-07-13
用途:
ステンレスフェンスの補修
対象商品:
32696684

中桟補修に使用しました、通常形状に補修する事ができた。

オートファイナル 様2018-06-21
用途:
自動車のルーフへ架台を作るのに使用
対象商品:
32696702

特別困った事も無く無難な商品でしたが同時発注の他の商品に比べ納期が少し掛かったくらいで今後も機会が有ればご利用させて頂きます。

2017-12-20
用途:
小型のロトッコの車輪の軸に
対象商品:
32696675

40cm程度のトロッコを製造していますが、その車輪の軸に使いました。荷重はそんなに掛からないので、強度は充分です。曲がりも無かったです。ただし、切り口は切りっぱなしの感じが有りました。

2017-11-13
用途:
滑車の固定用
対象商品:
32696657

表面処理もきれいになされており、そのまま使用できました。

2019-12-06
用途:
加工の材料
対象商品:
32696623

バンドソー切断とは言えこんなに斜めなのは初めて。寸法指定したが、斜めの為寸足らず。送りに無理が有るんじゃないの?仕事が雑?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

株式会社アルフア 様2019-02-11
用途:
機械の部品に使用
対象商品:
32696614

現物は写真とずいぶんイメージが落ちますね、切り口が金鋸でぶつ切り
箱で送ってくる必要無いのでは、ポストに入る封筒で良いのでは・・

2017-07-21
用途:
門扉のストッパー
対象商品:
32696641

門扉のストッパーが鉄製で錆びはじめて困ってました。形状は同じでないですが、役立ってます。

2017-03-21
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
32696684

小サイズで、注文できてありがたい。到着も早く、また利用したい。

2015-10-12
用途:
アイアン扉を揚げる為、落とし棒の長さを10cm伸ばす。
対象商品:
32696641

丁度良い長さと太さの10Φの金棒を得られて有難うございました。門扉のメーカーサイドに問い合わせるところ、特注品になり、べら棒の金額を提示された。
アイアン扉の購入金額程になるとの事でした。貴社サイトを見たら’渡りに船’お誂え向きの製品がありました。
今金棒に穴を空けねじ切りしてストッパーを付けて頂くところを模索中です。

東亜ラコーン 様2015-12-17
用途:
ガレージ門扉のストッパー用
対象商品:
32696641

曲がりもなく表面仕上がりもきれいで使用に十分な品物でした。

2015-04-13
用途:
機械加工で使用
対象商品:
32696623

安くて短納期だったので良かった。
サイズも選択できるので助かりました。
あと、バリがでていたのでそれがなければもっと良かったです。

1人が参考にしています
2013-04-03
用途:
ハンドブレーキ部品作成単品
対象商品:
32696693

SUS304加工経験がなかったので、正直材料の硬さには、まいりました。鋼用ダイスでスタッドを造ったのですが、外径を0.1削らないと食いつきませんでした。削った後ダイスを抜く時にも相当力がいりました。ステンレス用のダイスがあればよかったと思いました。

3人が参考にしています