安全ブレーカのレビュー
- 用途:
- 工作の素材
安価に購入できて満足しています。延長ケーブルに使用していつでも電源をカットできます。
- 用途:
- 防犯カメラ電源
期待通りの性能、期待以上の価格の安さ、コストパフォーマンスに優れています。
- 用途:
- ガレージの電気引き込み
- 対象商品:
- 32739524
ガレージ内の配線に使用しました。
コンパクトで接続も簡単、しかも安い。
大きな器具は使わないので、6Aを使用しました。
試しに6A以上を流したらキチンと作動しました。
良い商品です。
- 用途:
- バッテリーから制御機器への電源供給用のフレー化として使用しています。
- 対象商品:
- 32739524
バッテリーから直接に制御機器へ接続すると短絡事故で制御機器を破損する恐れがあるため、フレーカをかませて安全の確保につながっています。
- 用途:
- テンパール工業製分電盤の変更
- 対象商品:
- 32739646
同じ会社の製品が購入でき、100V系を200Vに変更し、あわせて電流容量を変更したが、簡単に工事をすることができた。単品でも購入できることは、大変ありがたい。
- 用途:
- アパートやマンションの分電盤用
- 対象商品:
- 32739551
昔からある会社なので、安心です。
古いアパートなどは、ブレーカーのバネが弱くなり、直ぐ落ちる所があり交換しました。
正常に動作できてます。
また、エアコン用の独立ブレーカーが無い所は、
横に継ぎ足したりして、使用できます。
コンセント等から無理やり取ってある所がありますが、お薦めできません。
やはり、独立ブレーカーから、直接エアコン等へ
配線するように安全のため。
自分は溶けかけたコンセントを沢山見てるので
よく、火事にならなかったと思うこともあります。
安心のブレーカーだと、思います。
- 用途:
- 漁船の配線
- 対象商品:
- 32739551
物はいいのですが箱が破けていてスイッチの頭が飛び出ていました
ダンボールの中で踊っていたのかも知れません
残念です。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。