PF管のレビュー

平均満足度 4.66 (77件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PF管 バクマ工業
バクマ工業
4,498 / 税込 4,948
77件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-09-17
用途:
配線工事
対象商品:
37641362

コスパ最高。普通に使えます。
使い切れる長さかどうかは不安ですが。

2018-01-17
用途:
露出配線の保護
対象商品:
37641362

使用上問題ありません 少し硬めですが
安くて助かります

2017-07-24
用途:
排水ポンプ用の電線管として使用(地中埋設時)
対象商品:
49763683

地中埋設時 土圧にも強くカーブする所でも作業性が良く 大変使いやすい商品です

2018-04-30
用途:
自宅から車庫まで、電気配線の埋設
対象商品:
37641371

欲しい商品だったので購入しました。スムーズに施工できました。

2018-02-04
用途:
門灯設置
対象商品:
37641362

品質的にも安定しており問題はないので、今後も使っていきたい。

2017-02-08
用途:
農電ケーブルの保護
対象商品:
37641387

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。

2016-12-01
用途:
電気配線の埋め込み配線
対象商品:
37641362

屋内外の埋め込みの曲線部配線の損傷もなく、軽量で
扱いやすい。

株式会社アイエヌジー 様2016-09-30
用途:
通信配線天井裏配線作業
対象商品:
37641371

色々、メーカーを変えて使ってみたけど、あまり差を感じないので、とにかくコスパ!

1人が参考にしています
2016-02-14
用途:
電気工事
対象商品:
37641362

硬すぎず柔らかすぎもなく、他社と変わらなく使用しています。また、価格も安いと思います。

2人が参考にしています
2016-07-30
用途:
事務所の改造
対象商品:
37641362

問題なく使用できます。ということで、この夏またオーダーします。

2015-09-24
用途:
庭園灯の電源配管用
対象商品:
37641362

庭園灯の電源配管に使用しました。二か所に設置しましたが、仕上がりが良かったのでもう一か所追加します。
単価も安く施工しやすかったと思います。

1人が参考にしています
株式会社佐藤工業 様2015-06-25
用途:
電源線やリモコン線を通しています。
対象商品:
37641362

硬すぎず柔らかすぎもなく、色も問題なくとても良いので、何度も購入しています。

川口電気 様2014-12-12
用途:
電線の保護管
対象商品:
37641371

なんといっても価格の安さが魅力です。
施工上の不便な点は特にないように思います。
サドルやコネクター、カップリングなどもラインナップしてもらいたいです。
他のレビューにありましたが、他社製品に比べて若干硬いかもしれません。
安価で販売される限りは、リピート購入します。

山川産業株式会社 様2018-06-21
用途:
金属フレキの代替え
対象商品:
37641362

モータ端子箱と既設配管は金属フレキの使用が多いが、腐食すると内部ケーブル(ひどいのになると法的には許されていることからIV線で入り線されている物もある)が露出し非常に危険であるため腐食更新時直近の配管にプルボックスを取り付け、内部入り線もケーブル化した上でPF管に更新している。最近のPF管は過去のようにもろく無く途中で破断するようなことは無くなっているためケーブル保護の目的としてPF管は安い上に作業性もよいことから積極的に活用する。

1人が参考にしています
2015-06-16
用途:
地中配線
対象商品:
37641362

使いやすいです

1人が参考にしています
瀧澤電気商会 様2015-08-11
用途:
工事現場
対象商品:
37641362

使いやすくて何も問題無し。

2015-02-09
用途:
LAN線の保護のため
対象商品:
37641371

思ったより太めでした。LAN線を外部で引くためその保護のため使いました。素人なので引き込み線を持っていなかったので、引き込み線をつくのに苦労しました。やはり道具は道具で、持っている人を探すのに苦労し、結局見つかりませんでした。無理でしょうが、引き込み線がもともとついていたらよかったです。

セフティ・システム 様2014-07-03
用途:
防犯カメラ・防犯設備工事
対象商品:
37641362

値段が安いので品質が悪いかなと思い試しに買いましたが今まで使用していた商品とあまり変わらないのでうれしくおもっています  使用頻度も多いため経費削減にもなり助かります

有限会社宅建開発 様2015-02-16
用途:
LANケーブル配線
対象商品:
37641362

安い。

2014-06-16
用途:
内装、外装の配管工事
対象商品:
37641362

やすいし使いやすい