2014-02-10
- 用途:
- LANケーブルノ保護管としておもに天井裏などで使用しています。
- 対象商品:
- 37641371
他社と比較しても問題なく、使用できました。予備線(スチール線)の挿入もスムーズで仕事が捗りました。
このサイズだと今までは2倍の値段で近くの電材屋さんで買っていました。
配達に関してはすごく早いので非常に助かっています。
これからも利用させていただきたいと、思っています。
1人が参考にしています
2014-12-15
- 用途:
- 配線の保護に
- 対象商品:
- 37641362
配線を通す道具を持たない私どものような素人が、購入時の状態で使用することはものすごい大変です。
普通の方は、通線の道具を持たず、切断もせず、この状態で使用することはないと思いますが・・・。
初めてPF管を購入し使用したので他の物との比較ができませんが、結構丈夫そうです。
1人が参考にしています
2013-06-27
- 用途:
- 太陽光発電所の配線
- 対象商品:
- 37641387
特別安いわけじゃあないと思うが、注文して翌日に到着するのは田舎に住む者にとってありがたいです。商品に関しては普通で特に良いとも悪いとも感じなかった。
2013-01-23
- 用途:
- 地熱利用の冷却パイプ(地熱水槽の中に空気を通すパイプ)
- 対象商品:
- 37641371
PF‐22パイプを8m×19本を束めて水槽の中に入れ、この中を空気を通し冷却空気を作る。
水槽は地下3.0m+3.5m(地熱用パイプ)=6.5mの地下の温度を水(雨水)で満たされ、地熱冷却水槽になっている。
冷却空気は家の中へ引いてある。
PF‐22は水に強く、コスト的に非常に易い。
1人が参考にしています
2013-05-18
- 用途:
- 電気配線
- 対象商品:
- 37641387
軽くて施工しやすかったです。中途半端に残っていてもったいないので何かに利用したいと思います。紫外線がバンバン当たる場所に設置していますが耐久性が未知数なので予備として保管しててもいいかも。
2011-02-18
- 用途:
- 光ケーブル、電源ケーブル用配管として。
- 対象商品:
- 32511437
他社製品と同等に使用していますが、経年劣化については不明です。
また、他社製コネクター・カップリング等も使用可能です。
5人が参考にしています