変速ランダムサンダーのレビュー

平均満足度 3.31 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
変速ランダムサンダー MEISTER KOBO
MEISTER KOBO
   
左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付! スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。 【用途】木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-09-27
用途:
車の塗装補修時に使用
対象商品:
32753201

車、農業機械の補修、メンテナンスに使用しています。
使いやすく、パワーもあり思った通りの仕上がりにできました。
ただ、もう少し軽い方が更に使い勝手が良くなると思います。

1人が参考にしています
2020-11-05
用途:
自動車塗装仕上げ
対象商品:
32753201

エアー式のサンダーを利用していましたが、夜気を使うので購入。最弱のコントロールが効いたらもっと良かったです。満足しています。

1人が参考にしています
有限会社 大和殿 様2018-10-06
用途:
愛車の手入れ
対象商品:
32753201

素人の私でも簡単に使用できました。これにワックスが付けると嬉しいです。

奄美情報処理専門学校 様2019-01-07
用途:
DIYで使います。
対象商品:
32753201

DIYで使っています。
値段の割にとても使い勝手が良く満足しています。

3人が参考にしています
2018-01-04
用途:
研磨作業
対象商品:
32753201

スイッチのオンオフを繰り返すことにより回転の速度を調整できます。

4人が参考にしています
2018-03-16
用途:
什器のメンテ及び艶出し
対象商品:
32753201

思ったより軽く操作性・デザインも良く、気に入ってる。

3人が参考にしています
2017-07-26
用途:
塗装作業時
対象商品:
32753201

大きさと重さの改良をして頂ければ、今以上に使いやすく
なると思います。

2人が参考にしています
2021-09-21
用途:
車の塗装面磨き

持ち手が付いているのはありがたいですが、他のレビューにある通り重すぎて使い難いです。水平面はいいとしても側面はかなりしんどい。あと、トリガーのロックが不良品なのかすぐに外れて意味がないです。返品しようか検討中。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

お仏壇工房 太陽堂 様2012-07-23
用途:
木工作業(木地研磨、パテ砥ぎ)
対象商品:
32753201

購入後に使用してみたら『これはいける!』と満足しておりました。
ベニャ板5~6枚面積相当分の研磨作業したあたりから
パワーが序々に落ちていき、油が焼けるにおいがしたと
同時に臨終となりました。
残念ですが、安いのでそれにふさわしい耐久性と認識しておきます。

18人が参考にしています
2009-09-24
用途:
細かいキズ取り
対象商品:
32753201

鈑金用のプロ用までいかなくてよいのですが、全般に付いた細かいキズなどをきれいにしたくて買ってみました。洗車用のコンパウンドを使った塗装を削らない程度の作業ですが、予想以上のできで喜んでいます。

3人が参考にしています
アイコンハウス 様2017-04-22
用途:
塗装仕上げ時
対象商品:
32753201

回転ブラシ部分を 対象物に当てると 本体のクラッチ部分のような機能が働き 回転が止まってしまいます。何の役にも立ちません。つまり 対象物に当てないでいると回転していますが対象物に当てると回転が止まるのです。商品を販売するときの 商品説明にその旨注意書きをしてください。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。
仕入先へ確認したところ、当該商品は上から力をかけすぎると構造上止まってしまうため、上からそっと押えてご使用頂けますと回転が止まらずにご利用頂けます。
あまり大きなパワーは出ない製品となります為、ご使用される作業によっては不向きである場合もございます。

2016-04-24
用途:
車の磨き 他に木材のサンダ-
対象商品:
32753201

今までの、サンダ-が故障したので、同じ品物を、見つけて、求めました。

2017-04-04
用途:
車のワックスがけ
対象商品:
32753201

ランダムに回転するように説明していますが、ランダムどころかバフが回転しません、最大の回転で表面がすれるか、すれないかぐらいでなんとかバフが仕方なく回るぐらいです。何も使えないです。買って失敗でした。他の製品と交換したいぐらいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2014-06-26
用途:
車のワックスがけ
対象商品:
32753201

車にあてると回転がただの振動になり、ワックスがけなんてとてもできません。
用途の掲載が間違っているように思います。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は、強く押し当てると振動に変わってしまうので、軽く当てて回転数を高く保ちながら優しく磨いて下さい。
作業時のコツですが、外周部分を当てて研磨をするとよく削れます。
コンパウンドを付け過ぎずに少しずつ塗装面に塗って作業すると比較的上手くいくと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

2013-10-04
用途:
中古車の磨き
対象商品:
32753201

シングルアクションのポリッシング後のバフ目消しに使用する目的で購入しました。しかし、本体上部に注意書きがあり、少し負荷がかかるとダブルアクションではなく、ただの振動になって、パットが回転しません。これでは、役に立ちません。商品説明にも明記していただきたい。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。ご指摘の内容を商品情報に追記いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。

2013-11-07
用途:
バフ・研磨
対象商品:
32753201

空運転では、順調に回転しますが対象にあてると、ただのランダムサンダーとなります。
ワックスがけに!となっていましたがこの目的には使えない商品です。

6人が参考にしています