シリコンチューブのレビュー
- 用途:
- ブレーキフルードポンプ用に
- 対象商品:
- 34738767
ポンプメーカー純正品と比べても、性能的に大差なさそうな柔らかいチューブです。
消耗品なので安いので助かります。
- 用途:
- 食品
- 対象商品:
- 34738785
食品衛生法適合。とのことで購入しましたが、袋詰めの中に、ホコリや髪の毛が入っていて、ガッカリしました。洗って使っています。
- 用途:
- 自作するオーディオアンプの電源・ヒーター配線保護または抵抗・コンデンサ等デバイスのリード端子の絶縁保護に使用する。
- 対象商品:
- 34739765
内径1mmφ、1.5mmφのものを購入したが、配線材料やリード端子のまちまちのサイズに適合し、思った通りの配線ができ使い勝手が良いと感じた。
改善点ではないが、希望としては①不透明のもの。②数種類のカラーバージョン があれば個人的にはさらにうれしい。
- 用途:
- 調理器具の修理
- 対象商品:
- 32788813
大手のホームセンターや工作用素材を販売している店舗を何店か回りましたがちょうどほしいサイズのものは見つかりませんでした。やや納期はかかりましたが最初からこちらで頼んだほうがずっと早かったと思います。食品も扱えるチューブということで、個梱包も衛生的なビニール袋に入っていて安心できました。
- 用途:
- 製品の一般用途とは別に、ワイヤーによる傷防止保護の為の保護チューブとして。
- 対象商品:
- 32788007
本来の目的ではないので試し買いではあったが、硬さも丁度良く自分の用途に合致したので、今後購入していく予定。
- 用途:
- リード線の防水用
- 対象商品:
- 32788716
商品としては思っていたような仕様であり良かったのですが、金額は高めでした。ただ、納期的には助かりました。
- 用途:
- 様々な機械の配管修理
価格も安く、惜しみなく使えるのがいいところですが、負圧配管だけはこのチューブではダメでした。柔らかすぎて大気圧では潰れてしまうので、負圧計などには使えません。圧縮空気の系統は大丈夫だったんですけどね。ご注意を。
- 用途:
- 記録計の修理
- 対象商品:
- 32788384
チャートレコーダーの紙送りゴムロールが劣化してなくなっていましたので 短く切って金属シャフトに被せて使用しました。肉厚、耐久性、問題ないです。
- 用途:
- 医療機器の痰吸引機の吸引チューブ
- 対象商品:
- 32788637
7×11のサイズはなかなかなく、仕方なく純正補修部品を買っていたが遜色ない値段で、より長いチューブを買うことができた。
しかし、丁度良い長さは2m位のため、5m以上1m単位の切り売り、または、10mがあると購入しやすい。
このサイズは、一般向けサイトには無い様だが、積極的に使用法を宣伝すれば、売れると思う。
- 用途:
- 一般工業用
1mから購入できるのが便利です。