定尺 SGP白パイプ(ねじ無)のレビュー
- 用途:
- 無線設備のアンテナマスト
- 対象商品:
- 32795086
近所のホームセンター等では入手出来ないアイテムを僅かな送料で現場まで運送していただき、モノタロウがあって良かったと思います。今後もユーザー目線のサービスをご提供いただけると嬉しいです。ビジネスを順調に進めることが出来そうです。末筆ですが、アイテムには全く問題ありません。
- 用途:
- 蒸気配管 設置 取り換え時
- 対象商品:
- 32795043
鉄の配管は大変使いやすいです。ねじ切り ニップル作り楽しいです。
梱包状態も良かったです。
- 用途:
- 無線アンテナのマストとして利用
- 対象商品:
- 32795077
アンテナマストとして強度は充分。
耐候性についてはメッキの状況から大丈夫と思われるが、数年使用してみないと判断出来ない。
- 用途:
- アマチュア無線のアンテナマスト
- 対象商品:
- 32795077
とても肉厚で、4mもの一本でも送料1500円と安く、家まで届けてもらえて、満足しています。
- 用途:
- テレビアンテナマスト(BS/CS+地デジ)
- 対象商品:
- 32795061
今回パイプは2回目の購入でした。4Mの長尺を自分で運ぶことはできません
モノタロウなら運んでくれます。ドライバーさんも優しく親切です。
ピカピカの重いパイプを玄関先まで運んでくれました。ありがとうございました。
大きなものや・長いものはこれからもモノタロウ以外考えられません
- 用途:
- 今回は幅3.5mのシートの両サイドに取り付けてビシッと張る為
- 対象商品:
- 32795034
曲がり無く良品。横にして4mの両サイドを視点にして使用。細い径でも肉厚なので反りが少なく選んで良かったです。
- 用途:
- 庭にネットを張り、その中で、ボール遊びする。ネットの支柱にする。
- 対象商品:
- 32795077
強度、メッキ処理など、十分な品質でした。
値段も手頃でした。
- 用途:
- ベランダ上のソーラーパネルの支持材として使用。
- 対象商品:
- 32795052
ソーラーパネルの支持材として使う(現行のアルミパイプでは、弱かったので、変更)ので、4mの一本物が欲しかった。近くの金物屋や、水道工事店に行った所、定尺が5.5mや、2mしかなく、また、5.5mは、車の軽では、運べない為、切断するのに更に費用が必要だったり、5,5mを運ぶのに更に送料が掛かると言われた。そこで、御社(モノタロウ)のネットストアで探したところ、4m物が有りましたので、購入しました。値段もリーズナブルで、大変満足しています。
- 用途:
- 車の下廻り保護
最寄りの某ホームセンターより若干割高でしたが、長尺の為に、運ぶ手間を考慮すると今後もモノタロウで購入していきたいと思います。
品物に関しては申し分ありません。
- 用途:
- コンジットベンダーのハンドルとして使用
- 対象商品:
- 32795052
実際はユーザーが使用しますが
特に問題なく使用されていると思います。
- 用途:
- コンプレッサーからのエア配管
長尺物が近所でば手に入らず、困っていたので非常に助かりました。
また、ネジの切り具合などにも不満はなく、使いやすく感じました。
- 用途:
- クランプの支柱
- 対象商品:
- 32795043
価格は最安値ですが、クランプの支柱として使うので、表面が凹凸のないツルツルしたものが必要でした。
この品物は表が若干のでこぼこがあり、サンドペーパーで磨いて使います。
ガス管としては、なんの問題も無いと思います。