ベルトサンダー15のレビュー
- 用途:
- FRPの切削に使用
- 対象商品:
- 32795497
取扱説明書通りにとり着ければ、問題無く使用出来ます。
直ぐにベルトが外れるとか言う方はまともに組み付けられないのだと思います。
調整式サンダーで無くても問題有りませんでした。
- 用途:
- エンジンパーツの研磨
特に問題無く使っています
出来たらコノ機種でベルトの番手の種類の充実、特にバフがけ用のフェルトベルトをラインナップして欲しいです。
- 用途:
- 側面や狭い所の研磨
- 対象商品:
- 32795497
この商品は、全てのサンダーには取り付けできませんが、
丸フランジの安全カバーのサンダーには大抵取り付け可能です・・・が!
ここが一番重要なのですが、回転調整が出来るサンダーで使用すると
とても具合がよく、ベルトも暴れず長持ちします、純正のオプションでも
回転調整アダプタがあるように、通常の1万回転程度のサンダーでは、
回転が速すぎるのです。
それと、15mm幅なので、市販のベルトが使えないのが残念です・・・
まぁベルトなどの消耗品がカンザワさんの儲け所とは想いますが。
市販の20X520のベルトが使える、ベルトサンダー20が出たら
更に使える商品になると思います。
ベルトサンダー10は市販の10X330のベルトが使えますから、そちらの
商品も大変便利に使用してます。
- 用途:
- FRPの研磨
- 対象商品:
- 32795497
これを取り付けるのに、モノ太郎のサンダーを買ったのにとりつかない。どう言うことか?ただ、無駄に、金属ごみになってしまった。
貴重なご意見ありがとうございました。。MonotaROブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、保障期間内の商品がお手元にございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。
- 用途:
- アールの大きな面取りの荒加工やルータやトリマでは出せない不定形の面取り等に便利に使っております。
- 対象商品:
- 32795497
他の方が酷評しているが、ディスクグラインダーに取り付けられるアタッチメントでこの価格、私は発売以来ずっと愛用しています。調整方法に慣れれば使える一品です。★四つにしたのはカバーの設計精度と材質に多少の不満を感じるためですが、価格を考えれば許容範囲内です。既に2台潰し3台目を使用中です。
- 用途:
- 電設資材
- 対象商品:
- 32795497
100mmグラインダーに使えるのは良いが、グラインダーの種類によってはしっかり留まらずベルトサンダーが斜めって危ない。取り付けがワンタッチで出来るようになればいいかも。
- 用途:
- 切削作業
ディスクグラインダーの通常回転で熱により本体が溶けてしまいました。
使い方にも寄りますが、永続使用は困難でしょう
貴重なご意見ありがとうございました。ご意見はメーカーに伝えておきました。宜しくお願い致します。
- 用途:
- くぼんだ個所を磨く作業に使用
- 対象商品:
- 32795497
非常に不満な一品です。ベルトが左右にぶれてしまい、ケース部分を簡単に破損させてしまった。アイデアは非常に良いのだが、作りがあまりにチープすぎ・・・。初回の使用時からケース部分がほぼ破損となり、トホホ状態、以降は使用できずにグラインダーで我慢を強いられている。
このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ご意見はメーカーに申し伝えておきました。貴重なご意見、ありがとうございました。