ミニルーター(100V)のレビュー
- 用途:
- 木型や、プラスチックの修理に
- 対象商品:
- 32910866
力強く削れて微調整も出来て、砥石を変えれば
どこでも削れて、とても便利です。
手放せません。
- 用途:
- 削ったり 磨いたりする時に使用します。
- 対象商品:
- 32910866
商品を選ぶ時 一覧のカタログから選べて便利でした
このルーター選らんだ理由として
回転数が変えられる 値段もお値打ちだから
選びました 使用感も納得してます。
- 用途:
- 体育機器のメンテナンス
- 対象商品:
- 32910866
メンテナンスの仕上行程等に使用しています。連続使用時間の制限があるので、少し注意が必要です。しかし、メーカーのアフターサービスが迅速・丁寧だったので 満足出来る商品でした
- 用途:
- 樹脂の切り取り、外形加工
- 対象商品:
- 32910866
樹脂平板の外形加工等に、ルーターを固定できる専用の加工テーブルを用いて使用しています。
使い易いために3台目の購入です。
2台壊してしまいましたが、長時間十分な冷却をせずに加工し過ぎた為と思います。
- 用途:
- 電気・電子工作の色々な場面で、穴開け・切削・切断・研磨・錆び落とし、などなど。
- 対象商品:
- 32910866
プロクソン(PROXXON) No.28400はプロクソンの中ではハイパフォーマンス・ルーターです。
私が所有しているミニルーター(ハンドルーター)は、玩具を除きプロクソン製を使用しています。
ミニルーターのメンテナンスは、使用頻度にもよりますが1~2年で主軸と各ベアリングの交換をした方が良いです。
本体が壊れるまで一切のメンテナンスをしないと言う使い方もありますが、フライス加工や旋盤加工でブレが大きくなったり、平面加工が汚くなったりと良い事がありません。
メンテナンスから戻ってくると、最高速回転(約2万回転)でもとても静かになります。
モーターの風切音・モーターに繋がっているルーター冷却FANの音だけです。(新品購入した時の音)
私のメインのミニルーター(No.28400)を修理(オーバーフォール)に出している間は、予備として購入したプロクソンNo.28525(MM100)を使っています。
ミニルーターNo.28525 MM100はあくまで予備なので、年間を徹してもほとんどが眠っています。
ミニルーターNo.28400とミニルーターNo.28525では、やっぱりNo.28400の方が約2倍くらいのパワーがある感じです。
定期的にメンテナンスすると、ミニルーターは一生物になると思います。
金属に穴を開けるなら、No.28400が無難です。
- 用途:
- 樹脂の孔あけ
- 対象商品:
- 32910866
この工具を購入するのは2台目です。 作業者が慣れていることが大きな決め手となりました。 ちょうど10%オフのキャンペーンだったので思い切って購入しました。 この手のリューターの種類が少ないのが少し不満です。