ミニルーターセット(トランス付き)のレビュー

平均満足度 4.50 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニルーターセット(トランス付き) PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)
9,598 / 税込 10,558
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。 【用途】ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
高輝製作所 様2021-06-15
用途:
溶接ヤケとりバフ宛に
対象商品:
32910893

購入して一週間。細かい作業にはピッタリです。連続運転を考慮しての使用にしてますが、問題はないです。
ただ、1っ分を超えると熱を持ち始めるので、それが目安になるかも知れません。
弊社はプレハブ工場なので、室温に耐えれるかが心配ですが、この値段ならリピも再購入も気にはならないので贔屓したいと思います。
個人的には、プラモデルなどの個人趣味で使うのがベストではないかと思います。

2人が参考にしています
2019-06-22
用途:
バリ取り
対象商品:
32910893

コストパフォーマンスが高い。問題なく使用できている。後は耐久性を検証中。

5人が参考にしています
2016-12-30
用途:
木工の切削・研磨作業に使用。
対象商品:
32910893

回転数8000~20000(無段電子コントロール付) っと書いてありますが、No.28525(MM100)やNo.28400の最低スピード8000rpmより回転数が高いです。
無段電子コントロールに電源スイッチも付いており、電源ONからモーター回転するまでの無段電子コントロールは意味を成さず回転しない。
回転しだした時には、感覚回転数10000~12000rpmで回っています。
メーカーに不良品かどうかを問い合わせますが、多分一般使用だと思います。
もしくは、No.28525(MM100)やNo.28400の最低スピード8000rpmがもっと遅い回転数なのかもしれません。
回転数計を持っていないので、正確な所はメーカーに聞かないと分かりません。
No.28525(MM100)とNo.28400は個人で6年以上使っていて、No.28515(MM50)は職場で最近買った物です。
No.28525(MM100)とNo.28400は約2年に1回メンテナンスに出しています。

7人が参考にしています
2016-02-28
用途:
ルアー、アクセサリー等の製作
対象商品:
32910893

凄い!!  の一言  これで3台目ですが今までの物とはうんでんの差です。
回転が2000rpm出る 強みですね作業時間が変わりました。
研磨、切断等の作業も今まで以上にはかどり次のデザインを考える時間が増え
とても充実しています。

1人が参考にしています
2016-02-15
用途:
細かなところの汚れ、さび落とし
対象商品:
32910893

狭いところや、細かい部分の汚れ、錆落としや磨きに適している。

D'Style 様2014-09-16
用途:
ヘッドライト加工等
対象商品:
32910893

精密加工用に購入しました。
他のリーズナブルな商品のレビューに書かれているように、先がブレる事もなく、個人的には予想していたよりパワーもありとても重宝しています。
ただ一つだけ惜しいと思ったのは、ビットを交換するためのロックボタンが、ちょうど自分が握る位置位にあるので、たまに加工中に押してしまいちょっと指が痛いですね。
回転中はボタンロック的な感じの機能があったら最高ですね。

5人が参考にしています
敏正工房 様2014-04-27
用途:
木目込み人形の加工
対象商品:
32910893

動作音が静かで、パワーも十分有り価格にも満足です。

2人が参考にしています
2010-10-26
用途:
セラミック製品の削り作業
対象商品:
32910893

以前使用していた28600に比べると性能・耐久性ともに優れており、価格の高さを差し引いてもコストパフォーマンスに優れています。
難点:28600と比べると当然重いので、長時間の作業の場合苦痛となる。
要望:トランスと本体のセットですが、当然本体が先に消耗してしまうので本体のみの扱いもして欲しいです。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。本体のみを注文コード:35343357 にて販売を開始いたしました。是非、ご検討ください。宜しくお願いします。