トクサンデーリール コードリールのレビュー
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
【用途】工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
2024-09-13
- 用途:
- 牛舎で使用
牛舎で電動工具を使用する際に使っています。現場はホコリが多いので防塵キャップが付いており安心できます。チラシ特価で購入できてさらにラッキーでした。
2022-06-05
- 用途:
- 屋外で電気ドリル使用時
- 対象商品:
- 32987674
コンクリートのアンカー穴開けをするために電気ドリルを屋外で使用するために購入しました。安価ですがコードも太く30m延長できますのでコストパフォーマンス抜群です。
2021-09-20
- 用途:
- 電動ノコギリ使用時
- 対象商品:
- 32987674
電動ノコギリを購入しましたが、充電式は高かったので、コードリールが必要になり購入しました。
むしろ私は充電式でなくて良かったと感じました。近所のホームセンターより商品数が揃っているし他の人のレビューも見て商品を選べるので通販はとても
便利だと思います。こちらの商品は値段も安く家庭で使用するには充分と思います。
有限会社タツヨシSB 様2021-09-02
- 用途:
- 機械のメンテナンス用
- 対象商品:
- 32987665
値段とコンセント部のキャップ付が気に入って購入しました。使用したばかりでまだ何ともいえませんが他社の物はキャップがすぐ壊れてしまい困っていました、今回はどうでしょうね。
2020-07-27
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
- 32987674
必要な機能が備わっています。
電流制限や加熱による不具合などは
使う電動機器を理解すると起きません。
安全装置無しでも問題無く使用できます。
おすすめです。
1人が参考にしています
株式会社 麻生測量設計 様2020-07-28
- 用途:
- 災害用に購入
九州地方は今年も甚大な豪雨災害でした。
家も浸水し、停電も長かったため、車のコンセントから引っ張ってきている人をみて、必要歳に思い購入しました。
定価よりかなり安かったのですが、問題なく使えます。
2020-10-19
- 用途:
- 太陽光パネルの高圧洗浄機用として
- 対象商品:
- 32987674
200坪程の土地にある太陽光パネル洗浄で高圧洗浄機用に使用。(カルキが流れるよう雨の日)
問題なく使えました。
2020-04-14
- 用途:
- 屋外での電動工具使用時
- 対象商品:
- 32987674
DIYや屋外清掃などで使用します。コンセント部に蓋が付いてるので粉塵などがはいりにくいです。何故か短い20mよりも30mの方がお得で、家の周りの草刈などにも使うのでピッタリの商品だと思います。