ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)のレビュー
- 用途:
- メーカー純正ボルトの代わりに
マシン整備、メーカー純正ボルトの代わりに使ってみました。
価格も安く、胴部分もキレイでよろしいと思います。
- 用途:
- スーツケースの車輪交換
- 対象商品:
- 33012375
他の方もお使いの様に、スーツケースの車輪交換に使いました。M4ナットが二面幅7mmなので、フランジナイロンナットM4を買った方が交換作業が捗ります。。
- 用途:
- 価格も品質も満足です。
- 対象商品:
- 33012533
普通のボルトから諸事情で交換しないといけなく
なり購入しました。コストも余り掛けれる環境下では
無かったので安い安いで選択をしましたが(失礼)
商品は至って健全で良い商品でした。
- 用途:
- キャリーバッグの車輪交換
- 対象商品:
- 33012375
緩み止めナットと組み合わせて、寸法調整無しで交換出来ました。元々ついていた軸は片方が書締めてあるので、ドリルで除去し、このボルトの頭が入る側は少しばかりザグリをしました。
- 用途:
- キャスターの交換に使用
- 対象商品:
- 33012375
スーツケースのキャスターが破損し、その交換部品として使用しました。
交換後の使用はまだですが、寸法はぴったりでした。
- 用途:
- キャスターの修理
- 対象商品:
- 33012375
壊れたスーツケースのキャスター修理に使いました。一度体験すると高精度で大変利便性が良く、他の活用も考えられます。今回は、完璧に修理でしました。
- 用途:
- スーツケースの車輪交換
- 対象商品:
- 33012375
廃棄を覚悟していたスーツケースがこの製品で蘇ることができました。安価に提供して頂いて感謝致します。
- 用途:
- スーツケースのタイヤ交換用
- 対象商品:
- 33012375
国内旅行用の小さなスーツケースのタイヤを交換しました。近所のホームセンターにはタイヤ、ストリッパボルトなどは売っていなくて、こちらで買えて良かったです。スーツケースのタイヤとタイヤの幅を測り,胴の長さはだいたい30mm。悩んだ末この30mmと35mm(注文コード: 33012384 品番: STG 6 X 35)を購入 30mmの方が出っ張らずに付けられました。他にナイロンナット 注文コード:42105621、丸ワッシャー注文コード:42167727 も併せて購入しました。
- 用途:
- ダンパーの回転軸
- 対象商品:
- 33012323
本来の使用方法とは異なると思いますが、
ガススプリングのダンパーの回転軸で使いました。
サイズも豊富で助かりました。
- 用途:
- キャスターの交換
- 対象商品:
- 33012375
24日に発注、尼崎から出荷され25日に到着しました。
早い到着で驚きました。
You Tube の作業方法を参考に、早速交換作業を行いました。
初め6mmのドリルで力まかせに穴を開けようとしましたが、なかなかうまくいきませんでした。思案の末、鉸めのワッシャーを軽く削る感じにドリルの刃を当てると意外なほど簡単に車軸が外れました。学習効果で要領がわかると残り3つは5分で作業が終わりました。交換予定の方は参考になさって下さい。
車輪の幅が3mm狭かったのでワッシャーを2枚入れてピッタリでした。
- 用途:
- 破損したスーツケースのキャスター修理に。
- 対象商品:
- 33012375
破損したキャスターはシャフトをカシメていたので、サンダーで切断しなければなりませんでした。代わりになるシャフトを探していて、このボルトを見つけました。胴部が研磨されているので、キャスター用には最適です。シャフト長もドンピシャで、うまく修理できました。
- 用途:
- キャスタータイヤ交換の軸として使って見ました。
- 対象商品:
- 33012375
キャスタータイヤの軸穴は6.2㎜サイズが多く他社のストリッパボルトでは対応できず6.0㎜を探していたらこちらの製品を見つけました。取り付けてみましたがピッタリ計算通り一致しました。胴部が研磨されており滑らかにタイヤが回転いたします。
今後はもう少し価格が下がれば尚嬉しいのですが、期待しております。
- 用途:
- 伸縮ゲート戸車軸の交換
- 対象商品:
- 33012384
軸としては強度的に不安はなく、コマもスムーズに回転しており、問題なく使用できていますが、先端のボルト部分が細く、軸方向の強度に不安があります。
欲を言えば、先端のボルトが軸と同程度の太さがあればベストです。また、材質がステンレスのものがあれば嬉しいです。