屋外用3相200V延長コードのレビュー

平均満足度 4.40 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
屋外用3相200V延長コード タイカツ
タイカツ
6,498 / 税込 7,148
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-22
用途:
自動車整備業
対象商品:
33024731

溶接機を工場外へ移動しての屋外の設備の修理に大変活躍してくれました!

2023-05-31
用途:
ミシンの設置に
対象商品:
33024747

工場の移転により急遽コードが必要となり、工事すると沢山の出費ですがこちらの商品を購入しただけで、今はミシンも十分な働きをしてくれています

丸建リース株式会社 様2023-06-06
用途:
雨水排水ポンプの電源確保用
対象商品:
22575297

地面に這わせて10か月現状問題なし。ケーブルは柔らかめで使いやすい

2人が参考にしています
2023-09-15
用途:
機械の動力確保
対象商品:
22575288

元々使用していたコードの調子が悪く、代替えとして。問題なく使えています。

2022-06-03
用途:
機械の電源
対象商品:
22575288

設備保全活動中痛みが発見され購入しました。即納され助かっています。

2022-03-01
用途:
工作機械に使用
対象商品:
33024731

200Vの延長コードが欲しくて購入しました。
思った以上に太くて、丈夫なコードで助かりました。

1人が参考にしています
2022-02-04
用途:
育苗器(三相200V 2.3KW)への延長用
対象商品:
22575297

まだ使っていませんが、太くて丈夫そう、容量も十分ありそうです。籾摺り機(三相200V 2.8KW)に使っているケーブルより太いです。作りもしっかりしています。気に入りました。

轟ファーム 様2021-01-30
用途:
災害復旧時
対象商品:
33024731

災害時は勿論ですが、いざというときにも重宝してます。
各種長さで準備しており、用途に合わせて仕様してます。

1人が参考にしています
2021-01-04
用途:
200V機械の延長コード
対象商品:
33024722

普通に良いです。少しコードが固めでした。やわらかいタイプもあると良いかなと。

2020-09-06
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
33024747

リピーターです、防水性も申し分なく使い勝手もいいです。
毎日使用していて、先代は4芯のうち1本が断線したので
その代替です。

2020-09-02
用途:
屋外への動力電源延長。
対象商品:
33024731

いざというときに素早く配送していただき大変助かります。
商品についてもまったく問題なく使用できます。

2019-10-03
用途:
専用コードの材料
対象商品:
22575297

古い乾燥機(農業用)のコードが漏電するようになり、ポン付けできると思い込んで購入。
しかし雌側のサイズが大きく機械側に刺さらないため、雌側ソケットをそれまでのものに付け替えて使用。農機に使う方はご注意を。三相なので配線を間違うとモーターが逆転して機械を壊しかねないので。
質感的にはゴムの感じがいいんだけど、プラグが銀色に光ってるのはメッキなのか? 真鍮のプラグしか見たことがないから鉄じゃないだろうかと不安。

1人が参考にしています
井戸農場 様2019-06-14
用途:
動噴使用の際の延長コードは
対象商品:
33024747

20m巻がなかなか見つからず助かりました。防水もバッチリです。ありがとうございました。

川口金水園 様2018-10-30
用途:
ソフトクリーム販売時
対象商品:
22575306

防水で屋外時使用にも適しています、大活躍しています

2人が参考にしています
カーアクセル中西 様2018-06-14
用途:
タイヤチェンジャーに使用しました
対象商品:
33024747

コード部分も接続部分もしっかりしていて
雨にも負けない優れものです。
片付ける際もスムーズに巻けましたし、
言うことなしでした。

2018-05-15
用途:
トマト防除用の動噴の電源
対象商品:
33024731

強度もありそうでいいです。耐用年数がどれだけあるのかが今後の注目です。

2017-12-18
用途:
農業機械(籾摺機)作業時
対象商品:
33024731

つくりもしっかりしており、長期使用にも難なく耐えてくれそうです。

2017-09-28
用途:
三相200vコンセントから離れた場所でコンプレッサー使用
対象商品:
33024731

自分で部品調達して組み立てても良いのだが、既製品がこの値段ならこちらを優先します。部品を新しく買うのなら此方の方が安上がりでした。

1人が参考にしています
ファーム保坂 様2017-09-29
用途:
籾摺り機モーター化延長コードとして
対象商品:
33024722

電流容量、耐久性共に最高と思われます。
願わくば価格がもう少し安ければうれしいです

2017-05-17
用途:
電動ろくろ作業
対象商品:
33024722

配線に重量感としなやかさがありとても使いやすいです