2.0SQ太線延長コード(十字型)のレビュー

平均満足度 4.54 (54件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ
タイカツ
1,198 / 税込 1,318
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
54件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-01
用途:
電動工具使用
対象商品:
33024765

太線ですので、安心して使用できます。コンセントから遠い場所での使用にも問題なく可能です。

1人が参考にしています
2025-01-24
用途:
電動工具使用時
対象商品:
88109944

前職でも使用していて、使い勝手が良いのでまた購入しました。

1人が参考にしています
2024-02-01
用途:
延長コード
対象商品:
88109856

見た目の色で選びました。色もよく耐久性もありそうです。

2人が参考にしています
2023-09-26
用途:
配線分岐
対象商品:
88109935

駐車場に電源が無いため、屋外のコンセントより配線するために購入しました、線径が太いので安心して使えると思います
特に野外部分は、紫外線を浴びたままになるため耐久性についてはこれからになりますが、紫外線よけの保護をして使用したいと思います

1人が参考にしています
2023-06-27
用途:
農業倉庫で挿しっ放し
対象商品:
88109865

2.0SQの太線で色や長さが豊富。合計最大1500Wまで使用可能。
気休め雷ガードやほこりシャッターなどという野暮な機能を
一切排除した現場仕様。使わない差込口には絶縁テープでも
巻いておけと言わんばかりのまさに漢のケーブル。満足です。

5人が参考にしています
高野工業 様2023-08-27
用途:
工場内での電動工具に使用
対象商品:
33024756

線が太いのを選びました。太い割には柔らかく、こんがりにくいので、使いやすいです。

2022-11-11
用途:
現場試験器の電源コードに
対象商品:
33024765

非常に柔らかく、収納もしやすいです。ただし、開封後しばらくは若干匂いがします(しばらくすると落ち着きます)。

1人が参考にしています
宮崎車体技術 様2023-01-26
用途:
板金作業に
対象商品:
33024774

複数台の板金道具を同時使用する為に購入し、電源としての使用感は申し分ありません。
冬場はコードが固くなるのが難点かなと。
安価で購入できたし頑丈そうなので重宝していこうと思います。

2022-09-20
用途:
小容量電気器具の電源取り出し
対象商品:
88109761

差し込み口が不足する場合に使用
差し込みも強力で抜けにくい
持っていると便利な品物
良い商品である

2022-02-25
用途:
地下車庫の除湿器と扇風機を同時稼動させるため
対象商品:
88109865

太線延長コードがそこそこ柔らかいので使い易いです。

2021-08-19
用途:
清掃機械のコード延長接続
対象商品:
88109953

20mの長さだと電圧降下があるので、2.0sq以上を探していましたが、近辺のホームセンターには太くて高い物しかありませんでした。
本品は外径寸法も太くなく、しかも価格もリーズナブルでお買い得でした。 仕事仲間にも教えてやって追加注文しました。

1人が参考にしています
サノ・オーキッド 様2021-10-28
用途:
園芸施設での照明の設置
対象商品:
33024756

コード自体の強度もしっかりあり、昨年から使用しているが全く問題なく劣化もない。いろんな長さを組み合わせて現場で使いたいと思っている。

3人が参考にしています
2021-09-08
用途:
屋外での剪定
対象商品:
33024774

2.0sqと銅線の容量に余裕があり かなり延長しても 電圧降下が少なくて便利です。 また 柔らかいので 扱いやすいです。

福岡商店 様2021-09-17
用途:
電源の延長
対象商品:
88109777

この長さが調度良い。クーポンがあればまだ数本は注文したい。

2人が参考にしています
2021-06-09
用途:
電動工具使用時(電工ドラムが使いにくい時)
対象商品:
88109944

思ったよりもずっと柔軟で、大変使いやすかった。使用時間が少ないため傷や折れ等の耐久性は未だわかりませんが、経験上大丈夫な気がします。

2021-02-08
用途:
家庭内の安全見直し
対象商品:
88109856

家庭で使用している小型ドラム二次側の差込口で、接触不良が原因かと思われる消失事故を体験しました。小型ドラムのケーブルが1.25sqで規格内の使用でしたが、今後、より安全を期するため、壁コンセントからの分岐は、すべて2.0sq太線延長コードを使用することといたしました。
「お尋ね」
壁からのケーブルをコンパクトに収めるため、L型差し込みソケット2.0sq太線延長コード(十字型)は存在しているでしょうか。

2020-09-14
用途:
作業用工具や照明への接続に
対象商品:
33024765

柔らかく使いやすい。太さも線が太い割にはちょうどいいサイズ。持った感じはズッシリしますが使い勝手には問題ありません、逆に強風でフラフラしなくて良いです。空中で目立たないかなと思いましたが結構目立ちます。薄いグレーがあればそっちがいいかもしれません。

2人が参考にしています
2020-10-06
用途:
発電機の電源として
対象商品:
88109917

色のバリエーションが多くありがたいです。
2.0SQと充分な太さがあり安心して使用できます。

1人が参考にしています
2021-03-24
用途:
建設工事全般
対象商品:
33024765

使い始めたばかりですが同等品と同じ製品がお手頃価格で良かった。

2020-11-24
用途:
配線の延長ですが
対象商品:
88109822

驚くほどメスの穴が固くてプラグの抜き差しがとても大変で挿しっ放しならいいのですが
抜き差しするところなので買換えるしかないのかなと思っています