2.0SQ太線延長コード(十字型)のレビュー

平均満足度 4.54 (54件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ
タイカツ
1,198 / 税込 1,318
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
54件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-06-04
用途:
電動工具の使用
対象商品:
88109917

太くてしっかりしてるので、安心して使えます。
色も選べるのがいいですね。

2020-05-01
用途:
コンプレッサーの延長コードとして
対象商品:
88109813

コンプレッサーの延長コードがなかなかなくて困っていました。おかげさまで目的を果たせています。

2020-04-20
用途:
丸のこなどの電動器具使用時の延長コード
対象商品:
88109856

コードもやわらかく長さも丁度よく使いやすいです。室内から電源をとって屋外で作業する時に大変役に立ちます。

2020-04-01
用途:
倉庫内のバッテリーへの充電
対象商品:
88109917

倉庫内の常時充電用に購入、太さがあるので安心です。

2020-03-26
用途:
夜間屋外作業
対象商品:
33024765

十メートルなので念のため降下を考えて2スケにしました。

1人が参考にしています
2019-10-28
用途:
各種電動機器の電源延長
対象商品:
33024774

こちらの商品を何点か色違いで購入させてもらいました、電線サイズが2.0sqなので比較的高消費電力の機器を使用できましたが出来れば3.5sqのサイズが欲しいです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

2019-11-14
用途:
家庭用コンプレッサーのコード延長に使用
対象商品:
88109813

ちょうどこの長さが欲しかったので購入。そういうモノなのかも知れないが、3口あるコンセントの差し込み部が異常に固い。キツい。とくに抜くときが固い。ギシギシきしむような感覚を乗り越えてやっとこさ引っこ抜く。こういう仕様なのだろうと思うが、毎回焦ってしまう。

1人が参考にしています
2019-12-02
用途:
延長コード
対象商品:
88109831

なかなか太線の1mの延長コードって売ってなく
やっと見つけました、販売してくれてて嬉しかったです。

株式会社ミッドシップ 様2018-08-03
用途:
機械や冷風機の常設コードとして天吊りで使用
対象商品:
33024756

使用しない時用で、差し込み口にホコリの侵入を防げる蓋があると良いと思いました。

2人が参考にしています
森鋲螺製作所 様2018-12-05
用途:
オイルヒーター用に使用。
対象商品:
88109874

工場のオイルヒーターに使用しています。
移動させるときもソフトで縒れることなく移動できて電気容量も充分で、熱も持ちません。

1人が参考にしています
2018-08-31
用途:
照明器具などに
対象商品:
88109883

庭の照明に延長コードが必要で買いました。ちょうど良い長さ。

1人が参考にしています
2018-04-18
用途:
ペットの電気マットに
対象商品:
88109883

冬の間、ペットの電気マットを複数配線するのに使用。2.0SQを重視し、購入しましたが、1.5SQより全体の径が細身で、柔らかく、曲げも良かったです。

2018-09-07
用途:
延長コード
対象商品:
88109892

コンプレッサーの延長に使用、ブレーカも落ちる事無く安心して使える。
他電動工具に使用。

2018-06-14
用途:
樹木の刈込用機械の延長コード
対象商品:
88110057

延長した長さが、丁度作業範囲内まで届くので、良かった。もう少し軽いとよい

2018-03-16
用途:
コンセントからの延長
対象商品:
88109944

太さもほどほどあり、安心して使用
できそうです。
カラーバリエーションもあり、使い分
けして使用しています。

2018-02-26
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
88109926

しなやかで使いやすいケーブルでした。
漏電遮断タップを経由して使っていました。

2018-03-01
用途:
演算機器の電源延長
対象商品:
88109971

4本購入しました。価格も安くとても満足しております。

2017-02-28
用途:
現場で電動工具を使用する時に
対象商品:
88109865

太線ですので容量、発熱等を気にする事無く作業する事が出来ます。柔らかくて使い易い反面、片付けは以前から使用している硬いコードの方がよじれずに早く撤収出来て少し複雑な気持ちです。

遊楽舎 姫路花田店 様2016-04-15
用途:
ゲーム機の延長コードに使用
対象商品:
09373482

ゲーム機の延長コードとして使用しています。
太く・長いものがほしかったので、ピッタリですね。

yamakawa speed 様2016-01-10
用途:
エアコンプレッサーや電動工具のエクステ。
対象商品:
88109856

丁度良い長さで満蔵しております。