小型レベルセンサOLスイッチのレビュー

平均満足度 3.77 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小型レベルセンサOLスイッチ ノーケン
ノーケン
1,994 / 税込 2,193
小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-02
用途:
薬液タンク内の水位管理用に

薬液タンク内の水位管理用に使っています。
設置も簡単で今のところちゃんと使えておりますのでよろしいと思います。

2024-04-04
用途:
農作業のポリタンク水使用時
対象商品:
33025587

減水するとフロートのスイッチがオンするので、減水警報ランプが直接続して表示できるので、シンプルで助かりました。

株式会社ARC 様2020-07-14
用途:
排水ピット 液面制御
対象商品:
33025587

軽量、樹脂製、コンパクト、安価で良かった。
susパイプもセット販売なら、尚、良かったと思う

AT通信 様2023-12-18
用途:
本当にACで使えるの?

水槽のポンプで使って配線も確認したが、作動せず。
本当はDC専用?なんじゃないの?
結局無駄金でした。

2020-08-30
用途:
薬液タンクの送液ポンプの空引き防止
対象商品:
33025587

フロートSWの高さ調整のためにパイプの先に取り付けパイプの長さで調整出ため、ケーブルを長くして欲しい。パイプへの取り付けが用にになるように接続ねじを考慮してほしい。

2020-05-19
用途:
水耕栽培の遂行レベル管理に使用。
対象商品:
33025587

スムーズに取り付けて問題なく動作しています。満足しています。

小林電気工事 様2017-06-07
用途:
水位レベル検知
対象商品:
33025587

もう少し、検知レベルの巾があると、水位の管理がしやすいと思われる、
せめて
5㎝~6㎝くらい

2018-02-14
用途:
不良になったフロートスイッチを取り替えました。
対象商品:
33025587

今回初めて使用して取替えに関して特に問題ありませんでした。

2016-08-31
用途:
水位の検出
対象商品:
33025587

メーカー品なので、問題なく使用できました。

株式会社富岡食品 様2013-12-19
用途:
水槽のレベル制御用
対象商品:
33025587

ケーブル引き出し部を完全防水typ(防水加工)にしてほしい
(今回は、応急処置としてエポキシ樹脂接着剤を充填して使用した)

2人が参考にしています
2014-04-09
用途:
水タンクの満水制御
対象商品:
33025587

信頼性を見てます。

1人が参考にしています
2013-10-07
用途:
高圧洗浄機
対象商品:
33025587

まだ使用はしてませんが、納期が早いのは助かりました。

2013-02-22
用途:
制御

使えない

1人が参考にしています