ワンタッチパワークランプのレビュー
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
2024-03-13
- 用途:
- 鉄骨溶接
- 対象商品:
- 33025675
たまにハズレがある。
ハズレの個体は手で絞めただけで
本体が曲がる。及び、本体に深い傷が入り
スライドできなくなる。
明らかに熱処理が不十分。
でも使いやすい。
藤田電気管理事務所 様2023-10-31
- 用途:
- 自動車のディスクブレーキキャリパーの押し戻しに使用
- 対象商品:
- 33025666
ステージアに使用したが、手持ちのシャコマンでは口の開きが狭かったため購入し、作業を行った。
1人が参考にしています
2023-03-31
- 用途:
- 治具の固定
- 対象商品:
- 33025666
バクマ工業製品を長く使用しています。あてがあう箇所さえあれば場所を選ばず、サイズもかなりまで適応してくれて現場使いには本当に重宝するクランプだと思います。頑丈で何年でも使えます。
1人が参考にしています
2022-06-24
- 用途:
- 片流れ車庫作成の柱の仮止めに使用
- 対象商品:
- 33025693
他社の製品も持っているのですが、数が足りなくなったので購入。可動域の動きなどはスムースに動き、問題なく使用できます。ただ増し締めできる箇所がプラスチックでは、なめって使用できなくなるのは明白。まあ増し締めはたぶんしないので問題なし。
株式会社スギヤマ工業 様2022-03-21
- 用途:
- 金物取付 組立作業
- 対象商品:
- 33025693
軽くて使いやすい。価格も手ごろで見た目もよいです。
大きさも色々ありはさむものにより大きさを変えることができる
2021-01-13
- 用途:
- 木工作業
- 対象商品:
- 33025702
購入検討時は細身でたよりないか?と不安だったが、締め付け力は十分で、材質が良いのか塑性変形はない。軽量で使い勝手が大変良い。
1人が参考にしています
樂和環境技術 様2020-08-27
- 用途:
- 工事、手が足りないとき
- 対象商品:
- 33025745
結構曲がりますが、十分使えます。軽くて、いろんなところでものを抑えるために使いました。
1人が参考にしています
2020-06-04
- 用途:
- 木工作業に使用
- 対象商品:
- 33025684
以前より使用しています。追加が必要となり他企業商品を購入したのですが直角に圧着できずこの商品に交換いたしました。
適度なあそびがこの商品を使いやすくしていると思います。
3人が参考にしています
2019-09-30
- 用途:
- 木工作に使っています。
- 対象商品:
- 33025693
バクマ工業のクランプは、非常にがっちり固定できて重宝しています。価格は高めですが、その分容易に固定できます。
2人が参考にしています
2019-08-28
- 用途:
- DIY作業の一時固定。
- 対象商品:
- 33025657
堅牢な材料であり、ガッチリ被工作物を固定でき満足です。また、挟み口の替えパットも予備でついており親切。満足です。
2人が参考にしています