高圧用カプラー ソケットのレビュー

平均満足度 3.61 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高圧用カプラー ソケット モノタロウ
モノタロウ
2,198 / 税込 2,418
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。 【用途】油圧機器配管
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-25
用途:
農業トラクター
対象商品:
06069178

農業トラクターの作業機にはサイズが微妙に合いませんでした。

2人が参考にしています
大角水産 様2024-12-12
用途:
油圧ホースの接続
対象商品:
33025921

今、品切れか、ものがない、もう、いちどはんばいしとほしい

2023-07-09
用途:
農業トラクター
対象商品:
33025937

トラクターと作業機の接続に使用。安価ですが特に問題なく使えてます。

1人が参考にしています
2021-07-04
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
33025937

油圧回路の接続に大変重宝しています。2S・3S・4S等の規格表を参照できるようにすると、誤手配が張らせると思います。また、カプラー防塵カバーの設置や他社との互換推奨品が有るととても便利になると思います。

有限会社 野村工業 様2024-06-14
用途:
油圧配管の修繕
対象商品:
33025955

外れ止めのロックが付いていません。有るのが常識と思っていました。残念な商品です。

2020-04-30
用途:
農業機械に使うため。
対象商品:
33025937

国産の農業機械とサイズが違い雄と雌を交換しないと付きません。

10人が参考にしています
ミルクの家 様2019-02-19
用途:
農業用トラクターのフロントローダー油圧接続に使用しました。

他の人が、他社の物とは合わないと言ってたけど、セットで換えたから、軽くスムーズに脱着出来ます。価格に大差がないので、国産と同様の耐久性が有れば嬉しい。

1人が参考にしています
仲川商会 様2020-04-08
用途:
バッチリ適合
対象商品:
33025937

トラクタ-の油圧カプラからのオイル漏れの為、購入交換しました。

2018-09-07
用途:
トラクター用
対象商品:
33025937

大変スムースに作動確認できました。使用頻度は少ないと思いますので問題はありません。

2022-01-04
用途:
ユンボアタッチ取り付けの為。
対象商品:
33025946

ネジサイズがインチとミリで合わず、取り付けできなかった。残念。ユンボ系はむずかしい。統一してほしい

2人が参考にしています
2019-05-27
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
33025921

安価な割りに、使いやすく、非常に満足して使っています。

2018-07-26
用途:
機械アタッチメント交換時
対象商品:
33025946

接続がスムーズでとても使いやすく、4P、6Pの接続も可能でとても便利なカプラです。

2018-06-28
用途:
機械の油圧継手の交換
対象商品:
33025937

当方の用途であれば、これで事足りてます。
機械のメーカーからは、純正品はオスメスセットで一万と言われていました。

2018-06-20
用途:
シリンダーの配管
対象商品:
33025946

クオリティ高いのに安価、素晴らしいですね。メスが外した時の油漏れが少しあります。

2017-12-15
用途:
建設機械のアタッチメントの接続
対象商品:
33025937

安くて大変有難いです。プラグと同様にN社の商品と接続が可能でしたら使用範囲が広がって大変良いと思います。

東日本運転代行社 様2020-06-08
用途:
PTO大型トレーラー連結

一般的なカプラーと互換性がなく雄メスセットで交換しないと使用できないようです。
キャリアカー タンクローリー などのPTOとは接続できません。

2人が参考にしています
株式会社宮原機工 様2011-08-10
用途:
農機具(トラクター、ホイルローダ 等)
対象商品:
33025937

オイル漏れも全く無く、大変満足しています。油圧カプラーは1年以上前から
いつもこちらの商品を使用しています。

3人が参考にしています
2018-12-28
用途:
油圧ジャッキメンテナンス
対象商品:
33025921

夏場に高圧ホースの温度が上がって油圧が少し残っている状態でも軽い力で操作できました。
オリジナルプラグは挿入できなかったのでHP-2Pも購入しました。

ニシドライスセンター 様2018-03-19
用途:
油圧農機具

どこがどう違うのでしょうか、口が当たるのか、奥が狭いのか、ニプロやコバシなど標準的なカプラがハマりません。もちろんサイズ(呼び径)は正しいし、クボタやイセキのトラクターにはついているソケットは問題ありません。大阪魂どうしならハマるでしょうがそれでは役に立ちません。細かい記述がないのでモノタロウの買い物は無駄が多いです。

5人が参考にしています
BOTTOM 元 様2017-03-26
用途:
ゲルコートを圧送して塗装。
対象商品:
33025921

高圧で使用しても カプラーを分離しても液漏れせず 大変満足して使用していましたが、Oリングが破損してしまい 液漏れして使用できなくなりました。
Oリングの別売りを問い合わせましたが、Iリングのみの取り扱いはございません。と回答が…

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。