Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプのレビュー
2021-06-29
- 用途:
- 減速比変更のための交換
- 対象商品:
- 33036421
よくできています。この値段で。穴径は下穴8ミリまんまで8ミリシャフトにぴったり。留めネジやキー溝は掘る必要があるのと、フランジ板をカシメポンチで留めるように説明の紙が入っていたのですが、強い力で叩かないと止まりません。接着剤だともし剥がれたとき問題を起こす可能性があるので説明書きが入っていてよかったです。
2019-02-18
- 用途:
- フライス盤のメンテナンスのため
- 対象商品:
- 33036473
古いフライス盤のVベルトの代わりに購入しました。
フランジはスポットで溶接、シャンク径は20mmあったので旋盤で下穴を拡張しました。
サクサク削れて丈夫なプーリーです。
2018-08-31
- 用途:
- 農業機械の電動化 小型モーターに取り付けました
- 対象商品:
- 33036394
小型ギヤードモーターは軸が細く、軸穴が小さい物でモータートルクに耐えるプーリーを探していました。適切なものが有り助かりました。
2016-02-13
- 用途:
- ミニ工作機械の主軸回転伝達用
- 対象商品:
- 33036421
普通に使えて問題ありませ、ただ、アルミ材質のプーリがあればなあと思われます、価格的にももう少し安くできるのではないでしょうか?。
合資会社 石川商店 様2017-03-17
- 用途:
- cnc
- 対象商品:
- 33036543
下穴7mmとありましたが実際は10mmでした。使いたい穴計は8mmでした。表示を訂正して下さい。
MonotaROからの回答
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、下穴径は10㎜になります。
尚、商品情報の仕上:下穴径は最小径H7に仕上げていますとの記載がありますが、
H7は精度の数値になるので下穴7㎜という意味ではないとのことでございました。
何卒宜しくお願い致します。