分岐用 コンパクトブレーカSH型のレビュー
2025-09-24
- 用途:
- 工場のメンテナンス
工場内電灯分電盤の追加用に使用
使用メーカーがパナであり同一メーカーで揃え見た目も
同じで違和感ないのが良いです。
2024-01-16
- 用途:
- 工房のIHコンロが交換になった為30Aに交換
- 対象商品:
- 35180722
簡単に交換出来ました 免許持ち出ない人でも作業出来る事が心配です100V200V切り替え部分
3人が参考にしています
2023-11-15
- 用途:
- 電気配線工事
- 対象商品:
- 35180722
既存のブレーカーと違い、はめ込むだけでセットされるので、作業が早いです。また、セット確認もできるようになっているので、セットミスのチェックができるのがいいですね。
2人が参考にしています
2021-04-13
- 用途:
- 電気工事時
- 対象商品:
- 38195884
マンションのihクッキングコンロ交換で、
20Aから30Aに変更のため、
コンパクトブレーカーを交換。
交換前はナショナル製でしたが、
パナソニックになっても、
外観は変わってないので、
すんなり交換出来ました。
2人が参考にしています
2020-09-22
- 用途:
- 制御盤内のサーキットブレーカー
- 対象商品:
- 35180722
兎に角、薄くて小さくて安い。これはブレーカーをたくさん並べて使いたいとき、省スペースで組み込めます。バッテリーを多数並べて使うときにはいいですね。
2019-09-04
- 用途:
- 今どきの住宅ブレーカ盤
- 対象商品:
- 33042746
今どきの住宅のブレーカーはみんなコレ。追加で1回路つけたい、エアコン回路がほしい、みんなコレ。
1人が参考にしています
2017-06-16
- 用途:
- 配電盤の増設工事
- 対象商品:
- 33042746
取り扱いが便利です。取説の図面表示は分かりにくいので改善してほしい(抜き取りの爪が図面ではわかりずらい)
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
株式会社ワンアンドオール 様2017-03-28
- 用途:
- 家庭100Vブレーカー増設
- 対象商品:
- 33042737
普通に良い。割引期間だったので、その他の安いネットとほぼ同じくらいだった。
近くホームセンターは田舎なので品揃えが悪く、モノタローだと助かります。