15A 1ツ口ソフト延長コードのレビュー

平均満足度 4.72 (71件のレビュー)
商品レビューを投稿する
15A 1ツ口ソフト延長コード 正和電工
正和電工
2,598 / 税込 2,858
電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。 【用途】電動工具の延長コード
71件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-08
用途:
洗車後のブロアー、ポリッシャーとの延長コードとして使用
対象商品:
33126274

12月の寒い時期でも柔軟性は十分ですが、マキタの芝刈り機に付属のオレンジ色延長コードよりやや太くて重く感じますが、使用に問題はありません。

2024-11-13
用途:
電動芝刈り機に使用
対象商品:
33126283

今までに比べてコードのしなやかで心地いい。また、コードの色が目立つため巻き込んでしまう心配も減った。作業していてストレス低減に繋がっている。

2024-06-27
用途:
グラインダー作業時に使用
対象商品:
33126274

コードの固さ(柔らかさ)も程よく、値段も高すぎず、サンデーDIYには十分です。

2024-06-12
用途:
室内の延長です。
対象商品:
33126274

思ったよりも硬かったけど耐久性などを考えればこんなものでしょう。満足です。

三井物産流通グループ株式会社 様2023-08-17
用途:
事務所内配線整理(床下)
対象商品:
33126274

素材が柔らかく、床下だったが引き回しやすかった。黄色も見やすく、LANケーブルと混同しない色で良いと思います。

2023-11-13
用途:
屋外の延長コードとして
対象商品:
33126274

屋外の延長コードとして使用長さも丁度良かったです。

2023-07-25
用途:
庭での作業に
対象商品:
33126274

コードが柔らかくて使いやすいです。色違いや15m, 20mがあると嬉しいです。

2023-06-07
用途:
マンション管理組合での維持用
対象商品:
33126274

安価でしっかりした作り
特に問題は無く、普通に使えています

2022-04-16
用途:
グラインダー作業
対象商品:
33126283

柔らかくて使い易いです。色も黄色で目立ち易くて良いです。

株式会社朝日測量設計事務所 様2022-01-05
用途:
除雪の際の延長
対象商品:
33126274

雪が積もっていることから早速使用しました。寒いのですが柔らかいので助かりました。

2021-12-11
用途:
電動工具使用時
対象商品:
33126283

柔らかくて使いやすい。黄色も目立つので、切断しないように気を配れる。

2人が参考にしています
2021-09-30
用途:
エアーコンプレッサーに接続時に使用。
対象商品:
33126274

丁度10Mでピッタリでした。エアーコンプレッサーのワット数を考えるとワンランク下げてもよかったのですが余裕をみてこちらの商品にしました。

2021-02-27
用途:
庭の手入れ
対象商品:
33126274

電動ヘッジトリマーや電動チェンソーなどに使います。
柔らかくて使いやすいです。

2020-12-21
用途:
丸鋸など電動工具に使用
対象商品:
33126274

被覆もしっかりして、冬場でも十分な柔軟性があって良いと思います。色も鮮やかな黄色で作業場での視認性も良いため、誤って工具での切断ミスも防げる。

2021-01-28
用途:
清掃作業時
対象商品:
33126274

冬場でも思っていた以上に固くならず作業に支障なく使用できました。

2020-10-21
用途:
投光器用
対象商品:
33126274

工場内の投光器に延長コードを使用するために購入。ちょうどいい長さで使いやすい

2020-05-05
用途:
電源の延長
対象商品:
33126274

柔らかいです。と言ってもこのような延長コードは初めて使ったので他のものとは比較出来ませんが、片付けるときも柔らかいく、片付けやすいと思いました。

2020-04-05
用途:
チェーンソーの屋外でのマキ割り場所までの延長コード
対象商品:
33126274

チェーンソーを使い場所が屋外の複数場所にあるので、電源コンセントから延長するのに、コードが柔軟で、もつれにくく、色も目立つ色で作業が滞りなくできてありがたい。

2020-03-17
用途:
マンション3階から引き回して、駐車場でバッテリ充電のために使用。
対象商品:
33126283

15mでも届く距離だったが念のため20mを購入。
駐車場横断部を3回他の車が乗り超えたが、
傷等なく問題ありませんでした。
柔らかく表面がすべりづらいのでベランダ手摺に
1巻きするだけで地上までの荷重を支えていました。

2019-10-20
用途:
庭の手入れ
対象商品:
33126274

もう少し、堅牢な作りでなくて良いので、安めで、送料も安いものを開発してください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。