修理用取替えコードのレビュー
- 用途:
- 電動工具の修理
- 対象商品:
- 33126301
旧日立のディスクグラインダーの電源コードは、経年劣化ですぐ硬くなり被覆が割れるのので、その取り換えとして主に使用。これは安価で柔らかくて良い。ただし、日立のディスクグラインダーは、形式や製造年により、コードの内部接続がコネクタ式の物もあるので、発注前に一旦バラして確認することをおススメします。コネクタ式だった場合は、純正品を使用するのが断然簡単。
- 用途:
- サンダーの修理に
- 対象商品:
- 33126301
長年使用しているサンダーが突然使用できなくなりました。カーボンブラシかと思って見てみましたが、電気が来ていないようでコードを取り替えることにしました。サイズ長さも良く交換してサンダー使用してます
- 用途:
- ハンマードリルのコードの交換に
- 対象商品:
- 33126326
ハンマードリルのコードが、劣化してゴム被覆が破れてきたので交換しました。
業者に頼むと、時間も金額も欠航するので安価に交換できてよかったです。
全長3mで、長さも十分あって良い買い物が出来ました。
- 用途:
- 作業で傷ついたケーブルの交換
- 対象商品:
- 33126326
思っていたより コードの径が細かったです。コード自体は質感がソフトで取り回しやすく感じました。交換用には最適な商品ですね。 20Aタイプがあると嬉しいですね。
- 用途:
- 電動工具(グラインダー)のコード交換修理
- 対象商品:
- 33126301
古い工具ですがコードが痛んでいる(一部切断あり)以外は問題なく使い慣れているのでコードを交換することにしました。この価格で十分な品質であると思います。ハンダで接続するのでついていた丸端子は切断して使いました。コードが純正よりも長さもあり、ちょっと重量がありますが、柔らかく何より丈夫そうです。かなり使いやすくなり満足しています。
- 用途:
- 電動工具の修理
- 対象商品:
- 33126301
ハンド・ドリルのコードが傷んできたので交換用に購入しました。出張現場ではアース線必須の場合が有るため一体化しているので便利です。
- 用途:
- 電動工具の補修
- 対象商品:
- 33126317
多少の加工が必要でしたが、価格も安く、取り換え前のコードよりも柔らかくなったので取り回しが楽になり満足しています。
- 用途:
- プレカット工場内で使用する電動工具の補修用
- 対象商品:
- 33126335
大工職用の電動工具は昔からコードが痛むことが日常で、刃先と接触しての切り削れ・もつれ引っ張っての断線は当たり前でした。
この商品は割高な純正品を使いことなくセルフリペアすることができるので非常に助かっています。
- 用途:
- 電動工具の電源ケーブル交換
- 対象商品:
- 33126317
古くて硬化してしまった電源ケーブルや断線、被服の削れた物の交換に最適です。純正品より特にソフトで取り回しも楽になります。お勧めの商品です。
- 用途:
- 作業工具の修理
- 対象商品:
- 33126326
作業工具の電源ケーブル交換に使用しました。再購入です。冬の現場でも比較的柔らかく使いやすいのですが、既存の物より少し太かったので加工して交換しました。
- 用途:
- 電動工具のコード交換
- 対象商品:
- 33126301
コードの外径が9mmですがデータに記されていないので初めて注文する人は注意が必要。
機器によっては取りつけできないことになる。柔らかく長さも選べるので便利です。
- 用途:
- 試作品の電源ケーブルとして使用
- 対象商品:
- 33126335
ケーブル自体が柔らかいので、取り回しが良く、アースも付いているのでベストだと思っています。
- 用途:
- 自作工作機械の制作
- 対象商品:
- 33126317
しなやかでとても良い。
電動工具によっては固くて取り回しがしにくいものがいくつかあるので全て交換してしまいたいが、そうするにはちょっとお値段が高いかな。
- 用途:
- 磨き作業時 ポリッシャーのメンテナンス
- 対象商品:
- 33126326
とてもコードがソフトで良いです。できればコードガードが付いてくれば
言う事無しです。
- 用途:
- 海外製のポリッシャー用
- 対象商品:
- 33126326
購入前に問い合わせをしましたが、残念ながら納得のいく回答は頂けませんでした。随分、調べましたが・・解決策も見当たらず自己責任にて、イチかバチかで購入しました。取り替えしてみた結果、心配して損した気分です。全く問題無し!購入前に相当悩んだんですが、バカみたいです。加えて、コードの柔軟性に驚きました。これだけ柔らかさがあれば、収納時の癖が全くつかないでしょうから、いざ使う時にも凄く楽だと思います。これなら、長さを5Mにしておけば良かったと後悔しています。また、商品以上に対応の速さ「注文&発送&到着」が神対応で、驚き&喜び&感謝でいっぱいです!素晴らしい!
- 用途:
- コンプrッサーの電源ケーブル交換用に購入
- 対象商品:
- 33126326
標準で使電源ケーブルが硬くて取り回しが容易でなかったので交換しました。軟らかく、取り回しが非常に良くなり、満足できました。