ポリエチレンチューブホースのレビュー
- 用途:
- 金魚のビニールチューブの接続用に
- 対象商品:
- 33153127
100均で買える金魚のブクブク用ビニールチューブの内径が
4Φなのでこの外径5Φのポリエチチューブが接続用に丁度よいサイズです。
- 用途:
- エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 33153136
エンジンオイル交換用に購入しました。
材質が優れているのでエンジンオイルの交換時にオイルパンの底までアクセスが可能で容易にオイル交換ができました。
- 用途:
- すり減った軸の補修
- 対象商品:
- 33153233
オイルシールですり減った軸に挿入シール部分を保護、まだ使ってないので状態は不明です。
1m単位で入手可能だったので良かった。
- 用途:
- 有機溶剤の移液
- 対象商品:
- 33153233
最長1mなのは残念です。1m単位で購入できるようにしてもらいたい。例えば5m(1m×5)とか。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 千枚通し等の先端保護
- 対象商品:
- 33153111
ものとしては、充分な硬さがあり、やや柔らかく
工具箱などの中に突っ込んだ手先を保護する用途に充分応える、期待通りのものでした。
ただ、目先で消費する量が、10cmか20cmもあれば充分だったので、もっと小さい単位で販売してくれると余剰が少なくて助かります。
貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 電線ケーブルの結束
- 対象商品:
- 33153136
内径4mmのものを螺旋状にカットして、電線ケーブルの結束用に使ってみました。
100均等で市販されているスパイラルチューブよりも柔軟性があって、使いやすく感じました。
- 用途:
- 液体の配管
- 対象商品:
- 33153163
液体用のサーバー配管として購入しました。
価格も安くとても使いやすいです。サイズや種類も豊富なのでまた機会があれば購入したいです。
- 用途:
- ハンドラップのチューブ部分の延長
- 対象商品:
- 33153136
ハンドラップに元々ついていたチューブの長さを変更するのに購入しました。
ボトル部の素材のPEに揃えたかったのでPE素材のチューブがあって助かりました。
- 用途:
- 配管工事
- 対象商品:
- 33153136
長さは正確に1mです。数量に10と入力しても10mのものが来るわけではございませんので、そういうものを欲しい方はここでは購入しないほうが良いです。
注意にも記載させて頂いておりますが本商品はカット品になります。
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
- 用途:
- 水フィルターと気体混合器の配管
- 対象商品:
- 33153224
想像したよりかなり固い。
配管時に曲げが多少入る予定でしたが、全く曲がらない。
1m長の先端で10~20cm位しか曲げられない。
それ以上だと途中が折れそうになる。
温めて曲げてみようとも考えたが強度低下が心配になり、使用をあきらめた。
このあたりの情報もHPに載せてほしいです。
写真では多少の曲げが出来そうに見えただけに、残念です。
- 用途:
- 給・排水テスト用
- 対象商品:
- 33153172
1m切りの商品なのでテスト使用には良い。たいしたことではありませんが、2/5個が、個包装の形が違っていて???って感じでした。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。