合成ゴムシートのレビュー
- 用途:
- 農機具作業台の天板シート
- 対象商品:
- 33159411
ガソリンを携行缶に小分けしたり、混合油を作ったり、農機具の軽メンテナンスしたりと諸々の作業をする台の天板に敷いています。少々ガソリンやオイルがこぼれても、パーツクリーナーを吹いて拭き取れば大丈夫です。
やや高価だと思います。
- 用途:
- マシニングセンターの切粉よけ
- 対象商品:
- 33159445
2mm厚、1000x1000を買いましたが、サイズ的にはいい感じでセットできました。重量感もいい感じです。
あとは切削油と熱い切粉にどれくらい持つかしばらく観察です。
- 用途:
- ガレージのコンクリートの床面
- 対象商品:
- 33159445
旧車を入れているガレージのコンクリート床面に敷いています。旧車なのでジンワリとオイル漏れがあるため、床面にしいていると場所がすぐにわかります。
- 用途:
- 楽器(コントラバス)演奏時の床保護として使用
- 対象商品:
- 33159472
楽器(コントラバス)演奏時の床保護として使用しています。床にピタリと貼りついて、演奏も快適にできるようになりました。サイズのバラエティがもう少しあるとさらに良い。
- 用途:
- 車いす用に
- 対象商品:
- 33159411
玄関に車いすで外から帰ってきたときに車輪についている埃とりように敷いてますがシートが黒いので埃の取れ具合がよくわかり重宝しています。
- 用途:
- 合体式ツールチェストの引き出しの中敷きに
- 対象商品:
- 33159402
合体式ツールチェスト(注文コード:26325827、品番:Mono1014)などの引き出しの中敷きがなかったため、合成ゴムシートを購入しました。500x500mあれば引き出し2段分取れます。小物類や細かい部品を整理できるように、3Dプリンターで底面作らない井桁でも小分けできて、工具も滑りにくく、ガチャガチャ音もしにくくなり、良いと思います。価格も手頃だと思いました。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 33159411
コンバインの各所のシール交換に使用しました。工作しやすかったですが、ハサミでは綺麗に切れなかった。カッタナイフだとカーブするところむつかしいかな、良い方法あったら教えて下さい。
- 用途:
- 精密機器のベルト作成
- 対象商品:
- 33159402
オーディオ用の小さな径の平ベルトを作成するのに使いっています。接着して輪にしてますが、切り口もしっかり接着できて、強度もかなり強いものです。 ~大満足しています~
- 用途:
- 車両ジャッキアップ時のスロープ滑り止め
- 対象商品:
- 33159411
車両ジャッキアップ時のスロープ滑り止めで1000×1000を半分に切って2本分として使用
全く滑らなくなり安全に乗れるようになりました