圧力測定フィルム(プレシート)のレビュー
- 用途:
- キャスターの圧力測定
- 対象商品:
- 33208576
圧力の平均値を求めるなど,精緻な圧力を知る必要がない場合は,簡単に用いることが出来てとても便利です。
精緻な圧力を知るには,Windows7での専用ソフトが必要で,ハードルが非常に高いです。
最新のWindowsに対応できるアプリケーションを作って欲しいです。
- 用途:
- シール性の評価
- 対象商品:
- 33208551
開発品のシール力の確認に使用しています。
赤色の発色でシール状況が把握できシールの改善等に非常に役立ちます。
- 用途:
- 包装機器のシール接着圧検査に使用
- 対象商品:
- 33208551
市販品に比べ若干安価のため購入。
使用状況は良いと思うが、圧力の仕様種類がもう少しあるといい。
- 用途:
- スポット溶接時の芯合わせ
- 対象商品:
- 33208533
スポット溶接時の芯合わせに使っています。全面均一に色が着くことで芯が出ていると評価しています。今は荷重に合わせて違う種類のフィルムを使っていますが、もっと幅広く使うことができるフィルムがあれば、適用範囲も広く費用も安く済み良くなると考えています。
- 用途:
- ローラの据付作業
- 対象商品:
- 33208551
接触面に対して均等な接触状態になっているかを確認するために使用。
以前は光明丹やカーボン紙を使用したこともあったが、これらでは均等に当たっているように見えても、この製品では明確な差異が見て取ることができた。非常に良い製品だと思う。
- 用途:
- 測定不可能な箇所の圧力の可視化
- 対象商品:
- 33208551
非常に簡単に使用でき、助かりました。
ただ、切断する際も圧力がかかり、切断面が変色してしまうので、
改善して頂けると非常に助かります。(用紙を別々に切断すれば変色しなかったかも・・・?)
- 用途:
- 容器の漏れ試験用
- 対象商品:
- 33208567
容器とキャップの間に中圧用フィルムを切り取って挟んで一定のトルクで締めてみました。
色の変化で圧力の偏りをみることができましたので、とても助かっています。
- 用途:
- あたり確認
- 対象商品:
- 33208551
とにかく発送されてから到着まで、4日もかかっていたのでは、
話にならない!
アメリカから発送されてるわけじゃない!日本国内からだ!
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。