スポイトのレビュー
- 用途:
- 作業用
このタイプのものを探していて見つけられてよかったです-また注文なくなっりこわれたり劣化したら頼みます*
- 用途:
- 樹脂に硬化剤注入
- 対象商品:
- 33471094
材質的に仕方ない事ですが溶剤など使用してつけて置いたらやはり柔らかくなってしまいます。それでも充分すぎるくらい満足しています。
- 用途:
- 香料計量
天然ゴムの赤いスポイトはリモネンなどの成分ですぐべたついてくるが、
こちらは、シリコン製で、普通に洗浄すれば問題ないので、
永く使えて、とても良い。
- 用途:
- 化粧品製造
- 対象商品:
- 33470893
1mlピペットとペアで使用しています。
柔らかく掴みやすいし、吸い込みもいいので愛用しています。
- 用途:
- スポイトのキャップ部分に以外と別売りが多くて、これを購入しました!
- 対象商品:
- 33471164
スポイト下部分のみ持っていたので必須アイテムでした!
ありがとうございました
硬めの感触が丈夫さを表してると思いました!
- 用途:
- 試薬の調合
- 対象商品:
- 33471207
ガラススポイドのゴムが劣化していたので、購入しました。
有機溶剤・酸・アルカリを扱うので、天然ゴム系では耐久性が無いのでシリコンゴムの耐久性に期待します。
使用感は天然ゴム系と変わらず使い易いです。
- 用途:
- ラボの備品
- 対象商品:
- 33470893
此方のお品は、あまり見た事がなかったので、予備として、購入させて頂きました。
また、お世話になるかとは思いますが、その際は宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
- 用途:
- FRPの硬化剤計量に使用
- 対象商品:
- 33470997
50年来、3本のスポイトの赤ゴムを交換しながら使用してきたが、数年前からこのシリコンゴムに順次交換して使用している。以前は一作業終わる度にゴムの内外を水洗いしていたが、このゴムにしてからは洗わなくなった。いざというときのために、駒込ピペットも3本追加したが、このゴムで空気漏れしないので、買い足しはいらなかったようだ。
- 用途:
- 薬剤の分注
以前は同社のラテックス製スポイトを使用していたが、どうも自分には軟らかすぎるようで上手く扱えなかったが、シリコンは丁度良い硬さ(弾力)で使いやすい。
- 用途:
- 薬品のpH調整ピペット使用しています。
- 対象商品:
- 33470963
ゴムと違いシリコン製で安定に優れ粘着いたり解けません寒い時でも柔らかくピペット内の清掃の際に外して清掃するので脱着が楽に出来ます。
- 用途:
- パスツールピペットによる微量液体の吸引吐出
- 対象商品:
- 33471024
数uL~数十uLの液体をガラスピペットで操作するのに使用しています、マイクロピペッターより繊細に操作でき、重宝しています。
- 用途:
- スポイトです
- 対象商品:
- 33471024
普段奥まって居る物を引っ張り出して吸引しています。少し力が弱いのでもう少し力があったほうが面白味があります。
- 用途:
- 着色剤計量の替えゴムとして
- 対象商品:
- 33470963
今までは通常のゴム製のためゴム自体が解けたように粘ついていたが、シリコン製に替えたことでその粘つきが無くなった。
大変使いやすくなり嬉しかった。