- 用途:
- 側溝に使用。
- 対象商品:
-
33572104
U字溝の寸法と合っていたので、問題なく使用できました。
- 用途:
- 倉庫前の排水溝用に購入
- 対象商品:
-
33572043
購入後8年経過しましたが、錆の発生は無く耐久性は良いかと思います。
値段も安くコスパは良いかと思いますが…網(?)の幅が広く、葉っぱや小石、ゴミなどが排水溝に入り込んでしまうのが大きなマイナスポイントです。
目が細かいグレーチングをモノタロウから安価で発売してくれると助かるのですが。。
- 用途:
- 家の庭に設置したU字溝の蓋に使用
- 対象商品:
-
33572043
庭の芝生の排水のために側溝を作ったのですが芝が成長し溝に入り込んだり、芝刈り機の走行の安定のために蓋をするために探していたのもです。枚数が多いために悩んでいたのですが手ごろな価格で入手することができました。花壇と芝生の境がきれいになって
大大大満足です。ありがとうございました。
- 用途:
- 家の縁側、側溝工事の仕上げ
- 対象商品:
-
33572043
近所のホームセンターより断然安く購入、見た目も耐久性も満足です。
- 用途:
- 溝蓋に使用
- 対象商品:
-
33572077
溝蓋の仮設に使用しました もう少し強度が欲しい所です。
- 用途:
- 溝の上にゴミ捨てボックスを置くため
- 対象商品:
-
33572113
とにかく安かった。。。安いのに十分。表面の仕上げは確かに荒いが通常の使用には全く問題ないでしょう。
- 用途:
- 通路になったU字溝に
- 対象商品:
-
33572086
フェンスを取り外し、新たに通路になった場所に蓋が無いU字溝があり、歩道用のグレーチングを探していました。丁度良いサイズで安かったので購入しました。他のレビューにも書いてありましたが、バリ取りが不十分なので、今後、清掃の際にグレーチングを上げるとき、指に刺さったり、切ったりすることになりそうですので十分注意が必要な品物です。
- 用途:
- 空地や畑の排水用
- 対象商品:
-
33572043
安価なので使いやすい。90mmはU字溝も軽いので大雨のあとの畑の水たまり解消にとても便利です。
- 用途:
- ガレージの溝蓋
- 対象商品:
-
33572043
ガレージのみぞ幅90㎜にはめ込んだところ、上手くはまりすっきりしています。予想以上にしっかりしていました。
- 用途:
- 車庫の入り口
- 対象商品:
-
33572113
歩道用とありましたが家の車は小型車なんで今の所問題はありません
長期にわたり使用した場合はわかりませんが
値段がホームセンターの半値以下なので文句のつけようがありません
- 用途:
- 自宅前の側溝用に
- 対象商品:
-
33572104
作りもしっかりとしていて、見た目もキレイです。
配送も早かったし、梱包も丁寧。
追加で購入を予定してます。
- 用途:
- 雨水ピットに使用
- 対象商品:
-
33572095
コスパなの良いと思います。制作制度はあまり良くないようですが、許容範囲でした。
- 用途:
- U字溝の蓋
- 対象商品:
-
33572043
安いのでメイドインジャパンは期待して居ませんでした。
チャイナさんでしたね。精度悪いです、公共工事には使ったら駄目ね。
置きましたよ、錦帯橋の完成でした。
MonotaROからの回答
- 用途:
- 側溝蓋
- 対象商品:
-
33572077
強度的にも問題はなくコストパフォーマンスは高いと思います。ただし、仕上げはかなり粗めですので、使用場所を選ぶかもしれません。
- 用途:
- 排水溝グレーチング交換
- 対象商品:
-
33572095
値段相応の作りではあるが、人が歩く程度の場所に使うのなら充分なコスパであると思う。
- 用途:
- U字溝にかぶせる
- 対象商品:
-
33572086
自宅横の側溝蓋として購入。
造りがしっかりしておりサイズもピッタリでした。リピートで追加注文とさせていただきました。
- 用途:
- 溝
表面はちょっと荒かったんですが、安いので満足してます。
- 用途:
- 自宅用
- 対象商品:
-
33572077
とげのようになっているところがありますが、モノとしては、十分です
- 用途:
- 敷地内の溝蓋
- 対象商品:
-
33572077
歩行のみの場所には。価格面で最適で。メッキも きちんと施されているので満足です。
- 用途:
- 側溝に使う
- 対象商品:
-
33572104
他者として値段も安いし、歩行者用では十分です。
また利用させていただきます。