純水(脱イオン水)のレビュー
- 用途:
- 弊社の実験機器(bioruptor)の開発に使用している。
3年程前より、新製品開発のタンク内に脱イオン水を使用している為、「成分」を教え頂ければ幸いです。
商品説明の下に「化学物質安全性参考資料」がございます。
そちらをご参照ください
- 用途:
- 実験用
- 対象商品:
- 34557433
安価だったので購入しました.実験用に利用しているのですが,使いやすい形状になっているので良いと思います.
- 用途:
- 超純水原料、一般洗浄、鉛蓄電池補水
- 対象商品:
- 34557433
器具やアセンブリ済み基板の洗浄やバッテリ補液に、遠慮なくバシャバシャ使えます。
コックが付属しているので、開封時のコンタミも最小限に抑えられるのがメリットです。
超純水生成機の原水として使用すると前ろ過フィルタが汚れず、使用量の少ない実験室ではコスト削減になります。
- 用途:
- 機器類の校正、その試薬を溶くのに使っています。
- 対象商品:
- 34557433
以前は知り合いの会社の、イオン交換機で作った水を
わざわざ分けてもらいに出かけていましたが
ここで純水を購入するようになって、そうした手間、時間が
節約できています。
商品についても問題はありません。良好です。
- 用途:
- 土壌分析
- 対象商品:
- 34557433
脱塩水として問題なく使用できます。
価格については高くなく、安くなくといった感じでしょうか。
発送がメーカ直送の商品であるため翌日に届くことはないので、急を要する場合は要注意です。
- 用途:
- 現場での水質測定
まずは当たり前ですが、問題なく使用できます。あと、これだけ重いものが、事務所の届くのも助かります。
できれば、他社製品のように、注ぎ口がキャップできて埃が侵入しないようにしていただけるとうれしいです(現在は代用品を使っています)。
- 用途:
- 試験用に使用
- 対象商品:
- 34557433
商品に関しては満足しています。ただ、半年前に購入した時より、単価が10%以上値上がりしていてがっかりです。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- バッテリー補水
- 対象商品:
- 34557433
特に取り立てて使用感などについては感想は有りません。いわゆる普通の純水です。
配達の際外箱が破れて届きました、中身は問題有りませんでした。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討致します。
宜しくお願いします。
- 用途:
- 電子機器の結露状態での試験
- 対象商品:
- 34557433
使い勝手は良かったです。保存の仕方が不明です。
貴重なご意見ありがとうございます。
保管は、暗所保管、室温でお願い致します。
40℃以上の高温、紫外線にあたる場所での保管は避けて頂きます様お願い致します。
何卒宜しくお願いします。
- 用途:
- 希釈するのに使用。
コック付なので便利です。