PVKボックスのレビュー

平均満足度 4.79 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PVKボックス 未来工業
未来工業
589 / 税込 648
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。 高耐候性 耐衝撃性
34件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-27
用途:
防犯カメラの取り付けに
対象商品:
86836041

防犯カメラの取り付けに使用しました。
天井にPVKボックスを取り付け、フタにカメラ本体ブラケットを取り付けました。ボックス内にはコンセント・アダプター・カメラ配線を入れるのですが、少しスペースがきつくてフタが閉まらなくなって焦りました。加工のしやすいプラスチックの柔らかさで、きれいに収まりました。

1人が参考にしています
2025-12-25
用途:
防犯カメラのケーブル配線のため

防犯カメラケーブルを収納するPF管を2本並列に軒下に設置しました。直線距離が長くなるので、途中でこのボックスを中継させるために使用しました。しっかりした材料でよかったです。

便利舎 様2024-06-04
用途:
作業時
対象商品:
34570611

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

2023-05-15
用途:
素人DIY、屋外監視カメラ設置、POE配線
対象商品:
86836005

WEBで業者様の設置作業を参考にPF管、スイッチボックス等とまとめて注文。
カメラ4台の設置場所、配線壁通しなど半分計画し、残り半分は現場対応ですすめました(笑)。このボックスカバーにカメラを取り付け設置しましたが、4辺にノック付き穴があるので使い方に自由度が高いです。

3人が参考にしています
真和創建舎 様2023-04-30
用途:
防犯カメラ
対象商品:
86836084

防犯カメラを設置するのに、カメラ電源コンセントを収納するのに使用しました。問題なく施工完了しました。

1人が参考にしています
2022-06-05
用途:
防犯カメラ設置時
対象商品:
34570611

高所に設置、耐衝撃性で高耐候性設計なので安心です。

2人が参考にしています
ベルカム 様2022-02-01
用途:
監視カメラの設置の際、およびACアダプターの収納
対象商品:
86836127

設置のしやすさや色もグレー、ベージュだけでなく黒や茶色、ミルキーホワイトと有りますので、設置場所の環境に合わせて選ぶことができます。価格もお手頃なのでこのボックスをよく使用します。

2022-03-15
用途:
屋外電気工事
対象商品:
34570611

未来工業さんの商品はどれも使いやすくて重宝してます。

2021-10-11
用途:
無線機の電源コードを丸めて入れています。
対象商品:
86836014

電源ケーブルがぐちゃぐちゃになっていたのでみっともないと思い購入しました。とてもスッキとしました。購入して正解です。

2021-05-13
用途:
小型機器据え付け用
対象商品:
86836172

水道メーターを読み取る自作の小型の端末を入れて使用しています。穴あけも自在ですし、価格も安めなので重宝しています。

2021-10-25
用途:
防犯カメラの取付
対象商品:
86836014

いつも使わせて頂いてます。屋外でも使えるので、助かってます。

2021-05-05
用途:
配線作業
対象商品:
34570611

配線作業時の中継ボックスでパンチ穴が有るので最適です。

1人が参考にしています
2020-12-08
用途:
防犯カメラ取り付け時
対象商品:
86836145

商品到着後、早速取り付けました。防犯カメラ用に利用しましたが、ボックスの厚みがあり頑丈な造りですので長持ちすると思います。また利用したいです。

ひなたPG 様2020-11-25
用途:
監視カメラの取付
対象商品:
86836075

監視カメラの引き込みポールへの取付に使用しました。未来工業のポールバンドと組み合わせ、簡単にしっかり確実に取り付けることができました。

2020-08-13
用途:
スイッチボックス汎用品として利用
対象商品:
86836163

このボックスには仕切り板(3ミリ程度)を取付けられる溝があるので購入しました。
仕切り板にボタンスイッチを取付けて、遠隔操作でボタンを押せるよう細工しました。ボタンスイッチをチリや少量の雨水などから保護したかったため、重宝しております。ボックスの素材も塩化ビニール系のため、穴開けも容易でした。

2020-05-30
用途:
人感センサーの収納ボックス
対象商品:
34570611

中華製の人感センサーが剥き出し仕様のため収納及び固定を目的に購入しました。
大きさがピッタリです。車庫に設置して車で帰宅した際に照明が自動点滅出来るようになりました。

2020-08-01
用途:
既存の接続箱の更新用
対象商品:
86836111

既存のボックスより一回り大きいサイズなので作業が楽だった。欲を言えば天面板固定ビス周りが防水になっていればより使いやすい。今回は固定ビスの上から防水テープを貼って対処した。

1人が参考にしています
2020-07-19
用途:
防犯カメラのケーブル配線
対象商品:
34570611

固定用のビス孔も多くあって使いよい。耐久性はまだ不明。

下城電気工業 様2020-04-11
用途:
看板の柱の途中で結線をする時に結線部分をカバーするときに使う
対象商品:
34570611

中央にノック穴があるので使い易い
後タッピングネジで止める位置があるので止めやすい

2019-12-27
用途:
ガレージ電気工事
対象商品:
34570611

非常に使いやすく取り付けも簡単でした。また有名メーカー品なので信頼性も高く満足しております。