ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形のレビュー

平均満足度 4.75 (92件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工)
NSK(日本精工)
219 / 税込 241
92件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-04-12
用途:
リール(釣り具)
対象商品:
34609337

純正パーツに比べてかなりコストは安くメーカー品なので耐久性も問題なく使用しています。
リピート品として充分使えて満足しています。

2021-08-13
用途:
アンタレスのピニオンギアのベアリングとして購入
対象商品:
34609337

シマノのアンタレスのピニオンギア下のベアリングとして購入しました。
このサイズはなかなか他で手に入らなかったので助かりました。
このベアリングに交換したらそれまでのゴリゴリ感が無くなり、シルキーな巻き心地になりました。
この部位のベアリング交換は重要だと思いますので、是非試してみてください。

2021-05-15
用途:
回転部の保護
対象商品:
34609373

狭い場所に取り付けるには最適でした。横ブレも押さえられてしっかりしたベアリングでした。以前は他者で購入したものを使用していましたが、今回は精度的にも問題ありませんでした。

2021-02-25
用途:
釣具のメンテナンス
対象商品:
34609373

シマノ 磯リール3000番系ガイドローラーベアリングに使いました。

2人が参考にしています
2021-05-07
用途:
リール用に

釣具メーカー純正は高いので、いつもこちらを利用しています。

株式会社 三共モータース 様2021-03-21
用途:
リール部品
対象商品:
34609407

ステンレス製でサビにも強く回転もスムーズで良かったです!

株式会社トランジット 様2020-12-11
用途:
リールのハンドルに使用
対象商品:
34609373

リールノハンドルノブに使用しましたが、元のベアリングより静かになり
回転もスムーズになりました。

2020-11-11
用途:
釣り用ベイトリールの主軸受けベアリングに使用
対象商品:
34609373

海水にまみれるベイトリールは様々な部品に潮がみが発生します。特にベアリング部はステンレス製であってももらい錆びなどが多く回転に影響します。最近大手釣具メーカーも防水ベアリングを多用していますが完全とは言えません。また価格が高いこともあり購入を控えてますが、安価で良質の本ベアリングを年に数回交換することで回転性能も持続するため、海でも釣行が多い人にはお奨めです。但し、ご自身でオーバーホールが出来ることが条件ですが、さほど難しいことはないので一度挑戦してみてください。

2021-06-29
用途:
リールのメンテナンスに使いました
対象商品:
34609391

耐久性はわかりませんがこれでいいと思います。。。。

2020-07-28
用途:
リールハンドルのベアリングチューン用
対象商品:
34609373

リールハンドルのベアリングとして購入
ハンドスピナーかと思うぐらいハンドルがクルクル回ります。
釣り具メーカーのものより安くてお勧めです
一般的なハンドルノブに対応するサイズです。

2020-07-22
用途:
ソルトウォーターリール用に(安い)
対象商品:
34609373

釣具メーカーのベアリングはとにかく高い。メンテナンス込みなので特に高くなる。
ベアリングは、潮がかかる、洗いにくい、メンテしにくいところに
使われているので自己責任にはなるけど使い捨てパーツとして
早め早めの交換品として購入した。
精度の良いNSKだし、ステンレスだし、価格が安いし、入手もしやすい。
使い始めて他のリールもブッシュからベアリングに交換し始めました。
最近のリールはブッシュからベアリングに交換しても
巻き心地が極端に変わることはありませんが、フリー回転の仕方は
変わったので満足です。

2020-09-01
用途:
リール(ラインローラー)のベアリング換装時
対象商品:
34609364

釣具メーカーやフリマサイトで販売されている物と比較して、安価で品質も良く満足しております。

2020-09-19
用途:
木工
対象商品:
34609312

トリマビットに追加で購入。全く問題なく使えています。

M Factory 様2020-06-07
用途:
ミニ旋盤固定振れ止めの自作部品
対象商品:
34609382

固定振れ止めをベアリング化するための自作部品に使用、
小型のベアリングを探しており部品を作成でき、助かっています

2020-05-04
用途:
模型用ブラシレスモータの軸ベアリングの交換用に購入しました。
対象商品:
34609294

安定のジャパンクオリティで安心して交換しました。結果も良好で大満足です。

2019-11-22
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
34609312

QRタイプのホイールの重量バランスをとるために使用。
ホイールのハブシャフト左右に1個ずつ配置してQRバーを挿し、ベアリング2個の支えだけでホイールが自由回転をする環境を作ることができました。
調整した錘をホイールに貼り付けた後は、平坦道路での乗り心地がとても良く、速度の維持が楽になりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2019-12-13
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
34609373

純正で買えば高いですがこの値段十分使用できます。また安いのでダメになってもすぐに交換可能で一回の買い物で複数個購入してメンテナンスしながら使ってます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-09-23
用途:
木工工作、水車、風車、エンジン、ディファレンシャル等の回転部分に使用しています。
対象商品:
34609391

回転は滑らかで大変良く回ります、比較的安価でありがたいです。小数(5、6個以下で軽量等)の注文時は郵便局等の安い送料でお願い出来ればで助かります。

サイトウ製作所 様2019-07-09
用途:
小型モータのベアリング修理
対象商品:
34609294

もとが安いモータの為ベアリングは中国製であり、数時間の運転で異音が出ます。このベアリングに打ち換えましたらさすがの高品質、実に静かになめらかに回ります。フライホイルにベアリングとシャフトをつけ、中国製とこのベアリングで空転時間を比べますと双方とも新品でも5倍くらい開きがあります。交換工数を考えますと安い外国製ベアリングを検討する余地はないものと思います。

2019-11-13
用途:
釣り具のチューンナップ
対象商品:
34609364

リールに組込んだところ、非常にスムーズに回転し満足しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。