オイルシールのレビュー
- 用途:
- スクーターのメンテナンス
- 対象商品:
- 34605006
サイズを前以って、測って注文したにもかかわらず、取り付けたら、ぶかぶかで、使い物にならないのでノーマルを再使用した。実際的な寸法よりも、1ミリ大きいサイズを注文しなければいけないのかよく分からない。
- 用途:
- スクーターのフロントハブのオーバーホールに使用
- 対象商品:
- 34605006
ハブに取付したところ、ゆるゆるで使い物にならないので、今までの物を使用しています。二度と買いません。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- ロビン2サイクル草刈り機のクランクシャフトシールとして
- 対象商品:
- 34604997
耐久性はまだこれからです。
エア吸い込み故障が治ったので
混合気の機密は今のところ問題なし
- 用途:
- バイク修理
- 対象商品:
- 34604997
バイク修理に使用しました!
オイルに対して耐候性があるか、チェックして見たいと思います!
よかったらまた購入します!!!
- 用途:
- ボートトレーラーのセンターハブガイドO/C交換
- 対象商品:
- 34604963
商品的には 良いですが従来の物の幅が10mmに対して
MonotaRo 商品は 8mm 企画しか無く残念でしたが
問題無く使用出来ている為ヨシとしましょう。
MonotaRoさん 良い商品
此からも宜しくお願いします。
- 用途:
- 足漕ぎボートのペダル連動シャフトの一部分
- 対象商品:
- 34604997
モノタロウオリジナルでも何ら問題なく使用できております。これからも必要となることがあると思うのでまた使わさせていただきます。
- 用途:
- 様々
品番や、寸法からも探せるようにしてください。
- 用途:
- 農機具の修理
- 対象商品:
- 34604997
注文してから届くまでのメール連絡から配送までか、とても早くスムーズでした。
商品価格も何処よりも安くて品質も良く使っていても安心です。官界20個ほどほしかったのですがあいにく在庫が3個しかなく残念でした。
これからもいろいろな商品を購入します。
- 用途:
- オイル漏れ修理
- 対象商品:
- 34604997
バイクのシールからオイルが漏れ始めたので交換しました。
メーカー純正でなくても十分に機能しますので
安く修理できて良かったです。
- 用途:
- 自社にて各種機械機器の修理点検時に重宝指せて頂いております。
- 対象商品:
- 34605006
色んな種類のシール関係が、必要になる為重宝しています。
一点、品物の検索に時間がかかります。何か良い検索方法があれば教えてください。
今のところトラブルは見当たりません。大変満足しております。
この度は商品レビューにご投稿頂き、ありがとうございます。
現状では、品番・材質・メーカー名などが一覧で検索できる方法はなく、
メーカー品番や材質等で検索していただく以外に方法はございません。
今後、検討させて頂きたいと思います。
もし、ご不明な点などございましたら、問合せ窓口でも随時承っておりますので
是非ご利用下さい。
今後とも変わらぬ御愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 2ストスクーターのエンジンクランクシールのバネリング交換
- 対象商品:
- 34605006
AF35のクランクベアリングのリテーナがちぎれてオイルシールのバネリングに引っかけ伸びたためオイルが漏れてました。
バネリングのみではどこもなくOリングで代用しようにも耐熱80℃でちょっと無理がありました。
安くて純正と形状も同じようでうれしいです。
めずらしく韓国製でした。
- 用途:
- エアーコンプレッサーの軸シール
- 対象商品:
- 34604954
内圧がかかる部分に使用しましたが、交換後の使用時間が少ないがオイル洩れしてない。某メーカー品と大差ないように思う。
- 用途:
- 純正部品供給が無い部分における、ノギス等の計測による購入です。
- 対象商品:
- 34604972
当部品に関しては、経年劣化・摩耗度が主な評価になると思うので、購入時の判断難しいです。2.3年後でよければ改めて、感想投稿したいと思います。少し辛口な意見ですと、価格帯的にも、高いものとの差があまり無いので高いブランドのものをチョイスするのも、安心感、信頼感的にも一つのベストチョイスかもしれません。