収縮チューブのレビュー

平均満足度 4.57 (848件のレビュー)
商品レビューを投稿する
収縮チューブ モノタロウ
モノタロウ
¥ 61 ~ / 税込 ¥ 67 ~
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。 【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
848件中 521~540件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-04-24
用途:
ケーブルターミナルの強化
対象商品:
18381238

さまざまな回路テスト用のケーブルを作ってターミナルをつけるとき、セットで購入した収縮チューブでは径が最小のものでも大きすぎたので、追加で購入しました。特に問題なく、径も購入できる長さもちょうど良くてよかった。

2018-03-09
用途:
バイクのスイッチ配線の半田付け部分に
対象商品:
34608673

まぁまぁかな。あんまり熱すると溶けるのがちょっと、、。

2018-04-06
用途:
電気配線の被覆
対象商品:
18381238

ホームセンターにはないサイズがきめ細かく揃っているので大変良い。

2017-04-17
用途:
自転車メンテナンススタンドの修理
対象商品:
18381308

以前購入した自転車メンテナンススタンドM-02210のフック部
樹脂コーティングが少し破れてきたので修理のために購入しました。
類似のスタンドが他店でも販売されていますがやはりフック部の
樹脂コーティングが破れたレビューが多い様です。
ヒートガンの代わりにドライヤーを用いて樹脂被覆の上から
SCG12.0を被せて加熱してみると湾曲している所が皺に成って
綺麗に収縮しませんが修理は出来ました。
耐久性は此れからですが安価に修理可能な事が判れば破れても
対処出来るので安心です。
見てくれを気にしないなら一考の価値在りと思います。

2022-12-19
用途:
必要な太さの物を必要な長さだけ買える
対象商品:
18381238

店頭で見かける商品は太さ・長さ共に限られていて、ちょうど良い物を見つけるのが難しい。

2018-03-30
用途:
自分用
対象商品:
34608673

値段が安いので助かります。
使いやすく、問題無しです。

2022-08-13
用途:
車・バイクの配線に。
対象商品:
18381274

配線をまとめたり、はんだで接続した場所を絶縁したり無いと不便な商品です。

2018-03-08
用途:
電気機器の修理
対象商品:
18381247

価格も安く 注文の翌日届いた ホームセンターに行くより便利

2022-10-22
用途:
コネクタに電線を半田付けした後絶縁に使用
対象商品:
18381247

熱を加えると長さ方向も縮まります。これでは使い物になりません。同時に買ったほかのサイズのものは径だけ縮まり長さ方向は縮まりませんでした。どうゆうこと?

2017-04-27
用途:
電機インスツルメントとの接続プラグの抜け防止に
対象商品:
34608716

サイズもぴったりで、炎で全周をかるく炙るだけで均一に収縮して上手くカバーできました。

2022-05-06
用途:
オートバイの整備
対象商品:
18381274

安くてコスパは良いのですが…縮こまり方が均一でないような感じです。私の使用方法が悪いのか…。?

2017-06-29
用途:
試作品の接続部分絶縁と防水を兼ねて
対象商品:
18381308

試作品の接続部分絶縁と防水を兼ねて使用しました。
長さが自由に決められ、1m単位の購入ができる事がいいと思います。

2017-04-28
用途:
配線の保護に
対象商品:
34608682

半田付け後の配線の絶縁養生に使用しています。価格も安く良いと思います。

2017-04-20
用途:
ワイヤ端部の養生
対象商品:
18381274

今まではビニールテープをワイヤ端部にに巻いていましたがライターの熱で簡単に収縮するので大変使いやすい。

2017-07-07
用途:
車の配線接続作業時
対象商品:
18381265

車の配線作業において直接ケーブルをはんだ付け接続したとき当該箇所をビニールテープで巻いた後更に本商品で絶縁処理をするために使用しております。
収縮後はきれいになるので見た目もいいです。
今回は3m購入したのですが1m×3個と分割だったのでできれば3m×1個という買い方ができればよかったのですが・・・。

2017-03-24
用途:
電気配線の処理
対象商品:
34608682

少し被覆が薄い感じですが、安価で自由にカットして使えるので良いと思います。

ハイコンサル 様2018-01-09
用途:
弱電の端末処理
対象商品:
18381353

収縮率が少し低いように思います。もっと高い収縮率だと尚良い。

2018-02-17
用途:
電気機器配線
対象商品:
18381265

ホームセンターより安い上、わざわざ買いに行かなくても届くので、有り難いです。

2017-04-27
用途:
ラジコンカーの電飾配線 Nゲージストラクチャー等の配線、
対象商品:
18381238

以前は はんだずけでしたが今は収縮チューブで十分です。

2018-02-13
用途:
セロー225の整備に
対象商品:
18381265

バイクの整備に使用しました
価格も安価で、品質も必要十分なモノでした