2019-09-16
- 用途:
- 船舶のハッチの取っ手
- 対象商品:
- 34657612
以前から使っていてなかなか評価も良いです。
これからも使用する予定。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
2019-02-15
- 用途:
- 船舶のグリップに使用して居ます。
- 対象商品:
- 34657612
メーカー純正部品は、船舶などの環境では、風雨等にさらされる環境では、紫外線等で
表面等、風化し見苦しくなるのですが、交換後、かなり経過していますが、何の問題無く
機能していると思います、今後も必要有れば、購入し、使用したいと思います。
有限会社 清野鉄工所 様2018-06-27
- 用途:
- 牛舎等の農業施設の吊戸の取っ手として主に使用
- 対象商品:
- 34657594
十分使えます。
コスト的にも他社よりも安く非常に使い勝手の良いものです。
お客さんとの打合せで取付場所が増えても迷わずに追加取付出来ます。
2018-03-07
- 用途:
- 扉施工
- 対象商品:
- 34657594
機械フェンス等の現地での取り付け用等に使用している、今までは他社製品で本品にメスネジが仕込まれているタイプも使用していたので施工時ネジピッチに気を使っていたが、このタイプは現合が出来てシンプル、ネジサイズもM8~ワッシャを用いればM6でも問題なく施工出来る、やや大きめのサイズなので確認はしっかりした方が良い
2017-12-13
- 用途:
- 小型モニタースピーカーの把手
- 対象商品:
- 34657585
握り具合は丁度良い。
ビス隠しのカバーを付けて欲しい。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の参考とさせて頂きます。
2017-01-29
- 用途:
- 塗装作業の取っ手に使用
- 対象商品:
- 34657585
握り心地もいいしなんといってもリーズナブル。
あえて改善点を上げるとすれば、ネジ穴隠しぐらいです。
また、リピートさせていただきます。
関西郵便逓送 様2016-06-07
- 用途:
- トラックの輪止めの取っ手に使用
- 対象商品:
- 34657594
ハンドルの質感と強度があり、少々ハードに使ってもびくともせず、
握った感も持ちやすく選んで良かったと思います。後は耐久性が長く持つことを願います。多分腐食等は大丈夫のようですね。ずっと使います。
2016-05-07
- 用途:
- 機材用ケースの製作
- 対象商品:
- 34657585
音響機材の収納ラックの製作に使用。2Uサイズのケースにベストマッチ。単価も安く機材保護、輸送には十分なクオリティー。気に入ってすでに何セットか使っています。