ビニールチューブ(黒)のレビュー

平均満足度 4.49 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン
デンカエレクトロン
639 / 税込 703
汎用的なビニールチューブです。
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-20
用途:
車やバイクの整備に

車やバイクの整備に使用しています。
5mmを購入しましたがちょっと細く、使用用途が限られてしまう。
これは自分のミスです。
次はもう少し太いのを買います。

2025-12-24
用途:
自動車用電装品配線

末端部分において、コルゲート管より柔軟性があるのでしっくりきます。

2024-02-14
用途:
ケーブルの配線まとめに使用
対象商品:
34690381

28AWG x 4本の配線をまとめるために購入しました。
使用感としては
・長さ方向に伸びやすい。
・チューブ同志くっつき易い。
が気になったかな。
商品説明に入線例など載せてくれるとありがたいかな。

2人が参考にしています
2023-08-19
用途:
バイクの社外装備品の配線作業
対象商品:
89807006

0.5sqの単ケーブル2本を配線するのに適度な内径でした。

2023-04-15
用途:
車・バイクの整備
対象商品:
34690442

車・バイクの配線を引くときに使用しています。パネルのエッジなどで配線が切れるのを防止できます。

1人が参考にしています
2022-09-27
用途:
製品の製作
対象商品:
34690424

配線をまとめる時に使っています。
各サイズがあり、ハーネスの太さに合わせて購入できるので便利です。
通常の場所での使用なら、耐性などの問題も無いと思います。

2021-10-26
用途:
バイクの引き回し修正
対象商品:
34690442

ホーンリレーを入れたので、改めてタンク下からラジエター左右まで線を新設す必要ができました。
この線はリレーを介してバッテリーに直接つながっているのでビニールテープで巻き直すか、チューブに入れるかで少し考えてしまいました。ただ今回は両端とも端子がついていない状態からの引き回しなので、チューブにしました。
長さ60㎝、1.25sq平行線でしたが、ギリギリ6mm内径を通すことができました。
引っ張りワイヤーを使った方が簡単ですね。
そのあと両端に平形端子をカシメて満足です。

2人が参考にしています
2022-01-25
用途:
バイクの配線のカバー
対象商品:
34690442

ホームセンターやバイク用具店でも殆ど取り扱いが無い為購入しました。安い 見た目がキレイ 配線をガードしてくれるという最高の材料です。

1人が参考にしています
ティーズクラフト 様2021-12-07
用途:
自動車配線引き回し時
対象商品:
89806936

自作で配線を引き回す時の煩雑になりがちな配線を接続機器毎にまとめるときに便利です。後々にチェックするときに分かりやすい。

2022-01-30
用途:
特注のケーブル製作
対象商品:
89806981

舞台用先バラマルチの製作に採用。若干硬めな印象ではあるが安心感があるのでOK。

2020-10-18
用途:
オートバイのハーネス処理
対象商品:
34690354

各サイズ揃えて使っていますが、大変使いよく耐久性も問題ありません。
もう少し大きいサイズの取り扱いもあればモノタロウさんで全て揃うのですが、、、

2人が参考にしています
2020-10-04
用途:
自動二輪車のDIY材料
対象商品:
34690424

品質、価格とも満足です
モノタロウさんの商材は多種多様でほしいサイズや規格の品が揃っており
いつも便利に利用しています

たかはし、 様2020-12-11
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
34690424

バイクにアクセサリーランプを付けたりするときの、配線カバーに使ってます、今まではテープだったけど見た目が良くなりました。

2020-06-05
用途:
ソーラーパネルから車内への引き込み線の保護
対象商品:
34690442

モノタロウブランド「ダブルコード30m巻」を通すため径は検討をつけて注文しました。ケーブルに対してちょっと細く、クセがついているところは通り難く、考えた末「ビードクリーム」を塗布したら通しやすくなりました。
かえって仕上がりはきれいになり「プロ」(以上)の出来栄えと自我爺さんもとい、自画自賛です。購入してよかったです。

2020-07-26
用途:
バイクの配線
対象商品:
34690415

折れが無い様にパッキングされていて使いやすかった。

2020-01-27
用途:
バイクのドラレコの配線に使用
対象商品:
34690415

チューブの径が選べて、品質も良かったです。バイクのドラレコの電源線に使用しました。バイクだと雨や泥などが付着しやすいので、チューブをつけてます。

2019-11-13
用途:
オートバイや自動車の電装品取付け
対象商品:
89806972

オートバイや自動車の電装品取付けの際にトラブル防止の為、配線に必ずスリーブを被せるようにしています。今までは某オートバイ用品メーカーの商品を使っていましたが、質が悪いし折れ曲がってパッケージに入っていて使いづらかったです。この商品は光沢もあり折れ目が入らないようにパッケージされているのでとても使いやすいです。

2019-08-31
用途:
四輪の補修・改造
対象商品:
89807067

感想:包装形態・販売長さ・使用感、良好と考えます。
品質については信用できると考えますが、価格に関してはご努力(値下げ)を希望します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-03-27
用途:
試作:チューブ内径側に細いチューブを2本入れて先端に他部品を装着
対象商品:
34690415

柔軟性と強度ともに満足です。チューブ外径を大きくできない制限があり、チューブ内径側に機能部品を入れるので、内径はできるだけ大きいチューブ、すなわちもっと肉厚の薄いチューブがあればが使いたいです。今後チューブ内径側に入れるチューブも選択、購入を検討中です。

2019-05-01
用途:
バイクの伝送系で利用
対象商品:
34690442

ウインカーの設置場所を変更するために、ハーネスを束ねるのに使っています。問題ありません。無くなったらまた注文させてもらいます。