カラー収縮チューブ(赤)のレビュー
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
2025-12-21
- 用途:
- 配線保護
収縮にムラが無く収縮後も経年後もヘタリ等が無い、コスパに優れたチューブです、直射ですと微妙に色調が薄くなりますが限度内です。
2024-10-02
- 用途:
- 電気絶縁に使用
以前、同じデンカエレクトロンの熱収縮チューブの使い勝手が良かったので、サイズ違いを再度購入。やはり品質が良かったです。
1人が参考にしています
ADACHI・EDS 様2022-05-05
- 用途:
- 配線接続点の絶縁に使用
- 対象商品:
- 34690957
このタイプ収縮後の厚みがありなかなか良好です。細いワイヤ―の目印に掛けていますが厚みのわりに柔らかく柔軟性がありベストでした。
1人が参考にしています
おもちゃ病院 様2019-08-31
- 用途:
- コードの色分け
- 対象商品:
- 34690941
以前は短い各色のアソート品だったが、青・黄・緑・赤の4色で1メートルものが10本入っているので量がたっぷり使えて便利でお得でした
出来れば他の色(オレンジ・茶色・灰色・紫など)も欲しかった
1人が参考にしています
2024-12-22
- 用途:
- 配線の保護
チューブがロール状で来ると思っていましたが、この品物のために大きな梱包箱を利用してきたのでビックリしました。今後はロール状でお願いします。
保管するにも大変です。
2015-10-24
- 用途:
- シールド加工
- 対象商品:
- 34690993
このチューブを多用しています。肉厚もありとてもいいです。
印字がないのが特に気に入っています。あとこのタイプの黒色があるといいのですが・・・
ホビーショップ・アルファ 様2021-07-11
- 用途:
- 単品での販売用
呼び径が1.5mm 2.5mm 3.5mmであるが同種他社品の黒は1mm、2mm、3mmであり赤黒ペアで販売ができず現在海外品を購入している。
2016-10-14
- 用途:
- 編組チューブの端末処理
- 対象商品:
- 34690993
10本単位での販売は量が多すぎ
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
2014-01-24
- 用途:
- 廃盤のの雨戸サッシのプッシュ錠(サル)の加工後の取り扱い判明用に
- 対象商品:
- 34690993
なかなか大きな熱収縮チュ-ブが無くお!と思って買いました。
秋葉でもなかなかこの大きさの赤は少ないのと、当たり前だけど高い。
でも、弊社の使用するのは1個の部品に対して15mm程なので多すぎた。
と言うことはこんなに多くは要らなかったが
超格安感は有るというか、有りすぎた。ありがたく思っております。
※この後何年使えるのだろうか・・・大事に取っておこうと・・・
2人が参考にしています