深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間のレビュー

平均満足度 4.60 (57件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
569 / 税込 626
57件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-02-04
用途:
バイクのホイールベアリング交換
対象商品:
34728373

純正部品だと値段が張るので番号から検索しました。信頼のNTN製なので問題なく使わせていただきました。

2018-10-12
用途:
08 シグナスX 日本仕様に、ホイールに使用。
対象商品:
34728346

信頼のNTN製。最初は、渋いが馴染めばOK。
次回は、LLUにしてみようかなと。

2018-12-25
用途:
コンバインの足回りに使用
対象商品:
34728373

新品だったのですが、若干のガタがありました。
仕方がないと思いそのまま使用しました。

2018-06-29
用途:
JA22ジムニーミッションオーバーホール
対象商品:
34728373

純正品より安価で手に入り、全く問題なし。ベアリングはNTNで統一してます。

1人が参考にしています
2018-08-10
用途:
オートバイの整備
対象商品:
34728337

低価格。高品質。数多くベアリングを扱いましたが、不具合不良一度ありません。またお世話になります。

2018-05-19
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
34728355

純正よりシール型でちょっと良いものを選択したが、価格は逆にやすくてよかった。次回も頼む予定。

Motor Road 様2018-03-22
用途:
自動車の修理
対象商品:
34728355

たくさんの種類があり非常に助かっております。配達も早くこれからも利用していきます。

2022-07-05
用途:
ホイール用
対象商品:
34728355

4リットル缶のエンジンオイル複数本と一緒に注文しました。段ボールの中に乱雑に入っており、オイル缶とオイル缶の間に挟まれていたり、段ボールの底でオイル缶の下敷きになっていたり。ベアリング4つ買いましたがこの梱包は酷い。段ボールの上部にエアパッキンで包んでガムテープで固定するなど、少し考えればわかると思いますが。不具合あったら交換して下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。担当部署にご指摘の件、申し伝えさせていただきます。
お届け時に不具合がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

2018-03-05
用途:
カブエンジンのオーバーホール
対象商品:
34728337

純正部品でとるより安くて助かります。また利用します。

2018-02-26
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
34728364

種類が豊富で、欲しかった品番が安く購入できました。

2017-10-05
用途:
バイクのホイール用ベアリング
対象商品:
34728382

バイクのホイール用ベアリングを交換するために購入しました。
純正品より断然安いので海外製(コメントに台湾製との記入もあり)だろうと思っていましたが、日本製だったので安心しました。

車体整備マツ 様2017-08-03
用途:
バイク ホイールベアリング
対象商品:
34728355

安くて国産の社外品で安心を買うそれだけです消耗品なので少しでも長く使えたらなです。

2017-04-05
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
34728373

バイクのホイールベアリングの交換用として購入。純正と同等でありなから安価で購入できたのでよかった。目立つパーツではないが信頼性が必須なので、この製品で間違いないとおもわれます。

1人が参考にしています
2017-02-14
用途:
Ducatiのホイールベアリング交換
対象商品:
34728364

信頼できるメーカーNTN製なので、安心感があります。
在庫が有り早く送って頂きましたし、安くて助かりました!

2017-11-28
用途:
バイクのホイールベアリングに
対象商品:
34728373

バイクのホイールベアリングに使用 特に問題なく使用できています。

2017-01-04
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
34728364

ていねいな包装で届きました。問題なく使用できました。

2016-12-07
用途:
カワサキw650(バイク)に
対象商品:
34728364

バイクのパーツリストによると、純正品はC3隙間の非接触シール品が使われてるようです。これは接触シール型なので、次回は非接触シールの黒いヤツにしようと思います。

2017-03-26
用途:
バイクに取り付けて使用
対象商品:
34728373

純正品の代替えとして使用予定です。
まだ使っていませんが、NTN製なので問題ないでしょう!

2016-10-15
用途:
ts250ホイールベアリングの交換
対象商品:
34728355

ts250 のホイールベアリングの交換に使用しました。

2016-05-25
用途:
バイク用に使用
対象商品:
34728364

バイク用C3隙間製品を探していてたどり着きました。多彩な製品が選べてすごい店ですね!
のちの調べでは、バイク用純正は非接触シールを使っているらしいので、次回はその「C3・非接触シールベアリング」を探してみようと思っています。