深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間のレビュー

平均満足度 4.91 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
329 / 税込 362
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-27
用途:
圧入箇所のベアリングに

高速回転対応の為に軸に圧入して使用したいのでC3隙間のベアリングを選びました。
標準設計の圧入代でも回転が重くなることが無いので安心です。
CN隙間だと微妙な調整が必要でした。

1人が参考にしています
2024-03-18
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
34728732

いつも在庫があり、必要な時に発注後即入荷するので、メンテ作業の段取りを変更することなく行えるので助かります。

2023-11-30
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
34728766

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

2022-05-06
用途:
バイクのホイール
対象商品:
34728766

圧入用のC3ベアリングが手軽に入手出来て有り難いですね。

2021-11-16
用途:
オートバイのホイルベアリング交換
対象商品:
34728766

オートバイメーカーの純正部品でも交換はできますが、価格が大きく上がるのと、ベアリングメーカーやシールタイプなどが選べないので、選択肢があって、なおかつ価格がとっても低い、こっちの方がいいですね。もちろんNTNというメーカー品なので、品質に問題はありません。

2021-05-22
用途:
セロー225 3RW2 定期交換で使用
対象商品:
34728741

ホイールベアリングは
C3隙間でないと
耐久性に不安があり
モノタロウに有って
良かった

2人が参考にしています
2021-05-31
用途:
オートバイの足回りに使用
対象商品:
34728732

オートバイの足回りに使用。リンクに使われている
ホンダ純正部品より安く、さらに滑らかな動きで満足。

2020-11-01
用途:
HDスポーツスターアクセルシャフトベアリング交換に
対象商品:
34728775

高品質のベアリングを安価で調達出来、愛車メンテナンスが充実しております。

2020-02-29
用途:
スクーターのミッションベアリング
対象商品:
34728757

なにより、NTNで安い、それでいて信頼性抜群、リピートします
1台分、オイルシールも頼んで2000円かかりません。

三宅製紐 様2018-04-18
用途:
高速カバリングマシンのスピンドル軸受けに使用
対象商品:
34728723

カバーリングマシンにはNSK製のベアリングが標準装備されていましたが、別格、不都合もなく装着しました。
現在のところ順調に稼働しています。

中野 様2018-01-06
用途:
乾燥機
対象商品:
34728723

稲保乾燥機のモーターベアリングに使用、ゴムシールなのでグリス交換ができ問題なく使用できました。

株式会社宝有ハウス 様2015-07-31
用途:
オートバイメンテナンス
対象商品:
34728732

モノタロウサンには、珍しい物探し物が有るので重宝しています。今回の商品もメーカーのカタログ本から探し出すより早く、しかも配達してくれて、助かります。又利用したいです。

2019-12-07
用途:
KLX125のリアホイールベアリングの交換
対象商品:
34728741

悪くなってから交換したわけではなく予防整備として交換したので変化はありませんでした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2015-07-22
用途:
バイクハブベアリング
対象商品:
34728757

信頼のメーカー
バイクのハブに使用できるC3規格
特に問題ありません。
また使用したいです。

2015-06-12
用途:
バイク修理。
対象商品:
34728757

バイクのホイールベアリングに使用中です。
価格が純正の1/3
ほどなので短いスパンで交換できます。
性能も満足です。

2015-07-16
用途:
バイク整備
対象商品:
34728732

とにかく安いです。 C3隙間のバイク用に最適です。

2014-11-25
用途:
自家用車のアイドルプーリーのベアリング交換で使用
対象商品:
34728757

自家用車のエンジンの補機部分のアイドルプーリーのベアリングとして部品交換作業で使用しました。全然問題なく使用しております。重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいとのことから安心して使用させてもらっております。価格も安い。大満足です。

1人が参考にしています
2014-07-07
用途:
旧型スクーターの修理用
対象商品:
34728757

今まで使用実績のある国内メーカー製品でC3規格品が地元店舗事情により入手困難で困っていたところ、御社より迅速、納得できる価格で届けていただき大変満足しております。

2014-03-16
用途:
バイク整備
対象商品:
34728741

さすがは日本製で、全く抵抗なく滑らかに回ります。
バイクのホイールベアリングとして使用できる、C3隙間がラインナップされているのは、大変好評価です。

2013-03-22
用途:
バイクミッション用
対象商品:
34728757

国内メーカーで安心感がありました。問題なく使用でき、今後も使っていきます。