電子点灯管のレビュー

平均満足度 4.69 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電子点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
   
通常のグローランプよりも20倍長持ちし、点灯時もすぐにつく電子点灯管です。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-01-21
用途:
蛍光管の交換時

ちょっとお高いですが蛍光管の交換時に併せて交換しました。
以前のまばたきをするような点灯と違い、1秒ほどジラジラと明滅した後に点く感じです。
点き方に趣味はありますが、蛍光管や安定器との相性問題は無さそうで、安定して点くのが良いと感じました。

2023-02-06
用途:
グロースタートの蛍光器具に
対象商品:
34732722

最近はだんだんと無くなってきたグロースタート器具ですが、この点灯管を使用して
いれば、蛍光灯が寿命でチカチカ点滅する事も無く自動で消灯してくれますので、
器具を痛める確率を低くできます。

株式会社オーレックス 様2020-10-20
用途:
CFLサークライン付き拡大鏡の修理
対象商品:
34732713

手動スターター式の点灯回路(スイッチ)故障のため、疑似グロースターター(電子スターター)に置換した。
15w~20wFL対応の電子スターターとしては格安でコンパクト。
LED化が難しい(主に発光・配光特性の違いによる)サークライン付き拡大鏡は、今後も暫くは継続使用する予定なので、サークライン使用の機器には今後も改造用部品として使用します。

2019-01-05
用途:
消耗品
対象商品:
34732722

初期のころより安くなりました。速く点灯するので、オススメです。寿命は長いようです。昔のは他のメーカー

2018-02-28
用途:
蛍光灯
対象商品:
34732713

いままで10秒以上待たないと点かなかった玄関の電気が1秒以内に点くようになった。
耐久性が高いということなので、これで長持ちすればコストパフォーマンスも高いことになるので、100均とかのような安いグロウを買うより断然良い。

2017-12-20
用途:
蛍光灯の修理
対象商品:
34732713

過度の期待をしなければ、確かに電気の点灯が早くなった。
長く使用してみないとわからないが、実際に20倍の耐久性があるのであれば、この値段でも全然安い。

2015-12-17
用途:
人感センサー仕様の蛍光灯
対象商品:
34732713

人感センサー仕様の蛍光灯に使用しているが、点灯管だけでなく蛍光灯自体も非常に長持ちするので、
取替にくい場所等を考慮すると、コストパフォーマンスは高い。

平野農園 様2014-03-27
用途:
蛍光灯点灯
対象商品:
34732713

点灯時間が早くて長持ちするとのことで安心しています取り換えの作業を少しでも楽になってたすかります。またの機会に買うのはこの商品[YAZAWA電子点灯管)を選ぶと思います。大変お世話になります。

有限会社原建築 様2014-04-08
用途:
下小屋の照明
対象商品:
34732722

電子管はすぐ点灯するので、とてもよいです。
価格も他の店舗より安く買えたようです。

2014-03-14
用途:
交換
対象商品:
34732713

通常の物より点灯速度が格段に速いです。
Panasonic製に比べてどうかは分かりませんが満足しています。

遠藤工業株式会社 様2010-06-20
用途:
事務所トイレの照明です。
対象商品:
34732713

トイレの照明が20Wの直管蛍光灯なので、
普通の点灯管を使用していましたが、
すぐに点かなかったり、失敗することがありました。
そこで、電子点灯管に変えたところ、
その問題が解消されました。
ランプの様にすぐ点くのには、感動すら覚えます。
ただし、値段がまだ高いと思います。

2人が参考にしています
2013-02-15
用途:
倉庫など全く明りの無い所での点灯時間短縮
対象商品:
34732713

古くなったり寒い季節スイッチを入れてから点灯までの時間が長くイライラしていたのが解消され気持ちよく仕事ができる。

遠藤工業株式会社 様2010-06-20
用途:
事務所応接間の照明に使っています。
対象商品:
34732722

応接間の照明は、40Wの直管蛍光灯ですが、
点くのが遅いのはともかく、失敗することがありました。
この点灯管に変えてからは、その問題は無くなりました。
panasonicの電子点灯管と併用していますが、
こちらの方が気持ちワンテンポ点灯が遅いように感じます。