コイルインサート挿入工具のレビュー

平均満足度 4.32 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コイルインサート挿入工具 大阪魂
コルサート(コイルインサート)を挿入する際に必要な工具です。 ハンドルかタップハンドルで用途に合わせて交換できます。 狭い箇所はT型タップハンドルを使うと便利です。
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-11-02
用途:
機械作業
対象商品:
34743843

特に問題なく使用出来ます.安価に購入できて助かります.

2021-02-03
用途:
バイクの
対象商品:
34743834

初めて使いましたが、コイルのねじ込みが楽に出来ました。

有限会社エー・アール・エス 様2020-12-16
用途:
ヘリサート加工に使用してます。
対象商品:
34743843

挿入工具のみをさがしていました。小型で使いやすく、価格もいいです。

2020-09-10
用途:
ヘリサート挿入
対象商品:
34743852

樹脂ねじがバカになったのでヘリサートを挿入するのに購入しました。滅多に使うこともないので安くて使えるものが条件ですが、取説どおり普通に使えました。

ガレージ・ガロニッシュ 様2020-04-21
用途:
ネジ山の修復
対象商品:
34743852

初めて使いましたが、コイルのねじ込みが楽に出来ました。

2020-06-11
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
34743852

機械メンテナンス作業時に使用しています。特に問題なく使用しています。

ナカタ 様2019-02-18
用途:
バイククランクケース M6ネジ
対象商品:
34743852

コイル全長が5mm程
Eサートは10mmぐらい有ります。

2018-10-28
用途:
バイクのアルミ部分のM6めねじの再生に使用
対象商品:
34743852

大阪魂のコイルインサート、ヤマワのインサートコイル用タップ(アルミ用) AL-HTの組み合わせで使いました。
Eサート(ステンレス)インサートではつかえませんでした。
使える組み合わせがありますので購入時の注意が必要です。

組み合わせ一覧表を作り掲載していただきたいところです。

4人が参考にしています
トーヨーシステム株式会社 様2015-08-25
用途:
アルミカバーのネジ山が壊れてネ、ジ山にヘリコイルを挿入する為に購入しました
対象商品:
34743834

扱いやすく、ハンドルもとてもいいで。

株式会社 吉理 様2015-03-20
用途:
3Dプリンターで製作した部品のネジ穴補強用
対象商品:
34743852

M3~M6を購入 相手母材が弱い為、挿入時にネジ山以外に自分でタッピングしながら進む事もあるが
慣れの問題と思います
アクリル系では素直に挿入できたので、柔らかい素材には注意が必要

2人が参考にしています
2014-11-04
用途:
ヘリサート挿入
対象商品:
34743825

特に説明書も熟読することなく使用出来た。
今後、使うかどうかは微妙なために、廉価であることは有り難い。

2017-03-31
用途:
インサート挿入用
対象商品:
34743825

普通に使えて問題ありません。買って損はないですよ。

2014-07-27
用途:
ジュラコン樹脂の締結強化用
対象商品:
34743834

挿入ジグを製作し、挿入していましたが、やっぱり専用器の方が作業が早く確実です。

2015-05-10
用途:
工作機械のコイル交換
対象商品:
34743852

問題なく使用できました

2021-01-04
用途:
バカになったアルミのねじの補修
対象商品:
34743825

まったく使い物になりませんでした。挿入する際、コイル1しゅうぐらいで挿入のためのタングが折れて入らなくなり、入ってもネジ山とピッチが合わずにねじが入らず、1本のねじを補修するのにコイル10本ぶんつかいましたが結局だめで1まわり大きいねじにタップし替えて作り直すはめになりました。

1人が参考にしています
2014-02-02
用途:
エアードライヤーねじ山補修
対象商品:
34743825

狭くスペースがない場所だったのでタップハンドルが使用出来たのが良かったです。

合同会社福住電装 様2014-10-09
用途:
機械修理
対象商品:
34743843

突発で必要になったときに使うだけですから、最低機能があれば良かった。その意味でコストに満足。使い勝手も問題無い。マニュアル付属だ。

2013-09-21
用途:
アルミのネジ補修
対象商品:
34743843

問題なく挿入できました。説明書も付いていて良かった。少量なら問題なし。

2013-04-29
用途:
馬鹿になった雌ねじの修復
対象商品:
34743843

ハンドルが外れるので、収納しやすく便利です。装填用の切り欠けが無く、マンドレルを抜き取って、スリーブ後部からコイル入れる構造の為、ガイド雌ねじ部への食付き具合を視認できなかったり、タングをマンドレルの溝に合わせるのに、少し気を使う必要が有り、不便です。私は、使用頻度が少ないので、操作性より、収納性を評価して星4つとしましたが、使用頻度が高い方には、お勧め出来ません。

1人が参考にしています
2016-03-01
用途:
アルミ鋼材のめねじの復活
対象商品:
34743852

M6の場合、6.3mm径の穴あけと説明書に書いてあったが、木材のような柔らかい材質ならいいが、アルミのような金属材では7mm径以上でないと、M6リコイルが入らなかった。

2人が参考にしています