シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当)のレビュー

平均満足度 5.00 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所
岩田製作所
398 / 税込 438
【用途】高さ調整、隙間調整など
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ATE・N 様2025-03-02
用途:
帯鋸盤の改良

サイズが豊富、少量で購入できるので機械の改良とか試作の場合には助かる。

2022-05-06
用途:
プラグの電極角度の向き合わせ、調整に

プラグの電極向き合わせと調整に使用しました。
電極を吸気側に揃える事で完全燃焼に近づける事が可能と思います。
余り気にする必要も無い部分かもしれませんが、
個体差はあると思いますが、大なり小なりの効果はあるのでは?と感じます
色々なサイズがあるので厚さの違いで使い分け出来ます。

2021-01-28
用途:
JB23 ジムニー キングピンベアリングの調整で使用。
対象商品:
34766051

JB23 ジムニーのキングピンベアリングの調整用シムで使用しました。
内径15mm 外径24mm 厚さ0,3mm 一枚でバッチリ決まりました。
このシムの商品は、本当に助かります。
また注文します。

1人が参考にしています
2020-02-10
用途:
モートル修理
対象商品:
34765814

モートルのベアリング交換隙間調整のためスピンドルへ噛ませて使用しました
サイズが豊富にあり助かります。
シムリングT0.005mmがあればもっと良い遊びでやれるのですが。
目立たない物ですが必需品です。
品質は良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-01-04
用途:
玩具に使用
対象商品:
34766076

この種の寸法の平ワッシャは少ないため非常に助かっています。

2016-12-28
用途:
スプリングの反発力の調整に使用
対象商品:
34765945

数種の厚みがSetになっているものもあり、手配の簡便さと調整の意味では非常に有益です
今回は、調整範囲が限定できてきたので、厚みを特定して量を増やして購入しました

2016-11-06
用途:
機械組み立て時
対象商品:
34766051

安価に調整用シムが数種類入手できてとてもよかったです。

2016-04-17
用途:
スズキ50ccスクーターのプーリーボス調整
対象商品:
34765866

求めていた寸法のものがあり助かりました。

2015-08-09
用途:
機械整備
対象商品:
34765814

寸法、材質、入り数などバリエーションが豊富で助かります。

2014-04-23
用途:
単車ホイルベアリングカラーの隙間調整
対象商品:
34765945

この種の商品は売ってそうですが、なかなか見つからなくて買えなかった。
探していたものが手頃な価格で買えて嬉しかった